This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:Code Composer Studio 未找到 C2000Ware 工具

Guru**** 2526560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/893686/ccs-ccstudio-code-composer-studio-not-finding-c2000ware-tools

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

在 Windows 10计算机上、我安装了 Code Composer 9.3以及软件包 C2000Ware_3_01_00_00和 C2000Ware_2_01_00_00。 但是、Code Composer 无法识别任一 C2000Ware 软件包。 我在 Code Composer 中验证了这一点,方法是选择菜单项“窗口”,然后导航 “首选项”->“Code Composer Studio”->“产品”。 在"已安装产品"下列出了 XDCtools、但没有列出 C2000Ware。 我尝试将以下目录添加到"产品发现路径"中   

C:\ti\c2000

C:\ti\c2000\C2000Ware_2_01_00_00

C:\ti\c2000\C2000Ware_3_01_00_00

然后我选择了"刷新"、但安装的产品中没有显示任何内容。

我找到了帖子  

https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/880634/3257831?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=c2000ware%2520metadata#3257831

世卫组织说,他们"通过将 C2000Ware 安装根目录下的"metadata/tirex"重命名为".metadata/.tirex"来修复它

因此、我选中了 C:\ti\c2000\C2000Ware_2_01_00_00和 C:\ti\c2000Ware_3_01_00_00。 它们的元数据/tirex 都没有前导周期。 因此、我还重命名了已安装产品中识别的目录和 code composer。 然后我检查了另一台工作正常的计算机、它也有一段时间。

为什么 C2000Ware 的安装程序无法正确命名元数据目录和中断代码编写器?

谢谢、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    您是从 Resource Explorer 安装 C2000Ware、还是手动下载安装程序并自行运行?

    我假设后者基于 C2000Ware 的安装位置、但希望确认。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已手动下载安装程序并自行运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ODD、我手动下载并安装了 C2000Ware、但 CCS 自动检测到它正常。 在我的案例中、.metadata 文件夹命名正确。 您最近是否下载了 C2000Ware?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我于3月31日下载了 C2000Ware_2_01_00_00_setup.exe 和 C2000Ware_3_01_00_00_setup.exe。 事件的顺序为:

    1.计算机以 CCS V8和 C2000Ware 版本1启动。

    2.我使用 CCS10.0.0.00010_win64.zip 将 CCS 升级到了版本10并重新启动了机器

    3.我下载 并安装了 C2000Ware_3_01_00_00_setup.exe

      CCS v10中仅显示了 C2000Ware 的版本1。 我认为这是 CCS 版本10的问题、因此我:

    5.卸载 CCS 版本8并重新启动计算机。

    6.卸载 CCS 版本10并重新启动计算机。

    7. 已卸载 C2000Wave 版本1和3,然后重新引导系统

    8.我删除了其余的目录和工作区

    9.我使用 CCS9.3.0.00012_win64.zip 安装了 CCS v9并重新启动了系统

    10我同时安装 了 C2000Ware_2_01_00_00_setup.exe 和 C2000Ware_3_01_00_00_setup.exe 并重新引导了系统

     11.现在 CCS v9中未显示任何版本的 C2000Ware 工具

    12.我重命名了元数据目录,然后它就能正常工作了。

     C2000Ware_XX_setup.exe 程序是否创建了安装过程的日志? 他们何时创建和重命名元数据目录? 这台计算机与它工作的其他 Windows 10计算机之间的一个区别是、我必须使用"以管理员身份运行"选项安装所有软件、否则可能会导致 C2000Ware_XX_setup.exe 程序出现问题?

    感谢您的帮助、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Paul Otto"]此计算机与其他使用它的 Windows 10计算机之间的一个区别是,我必须使用“以管理员身份运行”选项安装所有软件,这可能会导致 C2000Ware_XX_setup.exe程序出现问题?

    我实际上是在想一些类似的东西。 我需要运行一些实验、以查看是否可以重现此问题。  

    要进行确认、CCS 和 C2000Ware 安装程序都以 admin 的身份运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们都是使用您在右键单击安装程序时获得的"以管理员身份运行"选项以管理员身份运行的。 此外、我刚刚登录到管理员帐户、并看到 Code Composer 将桌面快捷方式放在那里。 我还使用了默认安装位置、这些位置是:

    C:\ti\ccs930

    C:\ti\c2000\C2000Ware_2_01_00_00

    C:\ti\c2000\C2000Ware_3_01_00_00

    谢谢、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。 我们正在调查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、当安装程序运行时、它会创建元数据/tirex 文件夹、而不会出现前一个周期。 然后、在安装结束时、这些文件夹似乎被重命名为具有上一个期间。 我猜最后一步在您的安装过程中没有执行、因此您会看到问题。 我不确定为什么 v3.1.0和 v2.1.0都发生了这种情况。 这表明它不是您环境中的"一个"。 安装程序中的最后一步似乎会在您的环境中导致问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好在过程结束时重新命名目录。 您是否以管理员身份运行了安装程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 admin 和不使用都尝试了。

    请查看本视频的10秒标记:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/c2000ware.mp4

    请注意右侧的资源管理器窗口中出现的重命名(适用于当前安装)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拍摄视频的好主意。 因为您是与管理员一起尝试的、而我不同意这很可能是该计算机的问题。 我想让这个问题一直持续到下周初、因为我想在问题解决之前尝试在另一台计算机上为另一个数据点安装管理员。 我将在下周发布调查结果、如果没有任何问题、则关闭问题。 感谢您在这方面的帮助。 谢谢、Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul -我们发现了其他一些人遇到了类似的问题。 在他们的情况下、以 admin 身份运行 C2000ware 安装程序(右键单击并选择"以管理员身份运行")时、问题就会消失。 我不确定为什么这对您不起作用。

    在任何情况下、我们都希望了解是否可以避免在安装过程中重命名文件夹。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这显然是 C2000团队的已知问题。 他们有一个错误来解决这个问题。 其跟踪 ID 为 :C2000WAREPKG-245

    请注意、由于这是内部归档的错误、因此 ID 在我们的公共门户上不可见。 但最好知道 ID 以供您自己参考。

    但斯克

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、很高兴知道这一点、我认为这已解决、因为他们正在跟踪它。 感谢您在此方面所做的所有工作。  谢谢、Paul