This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR2243:处理器雷达 SDK 与毫米波 SDK 相比、哪一种性能更好?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR1642, AWR1843, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/894602/ccs-awr2243-processor-radar-sdk-vs-mm-wave-sdk-which-one-performance-is-better

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: AWR1642AWR1843AWR1243

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI  

         我们已经学习了适用于 MCU 的处理器雷达 SDK 和毫米波 SDK。  

        TI 有适合用户的基准材料?  

        它对应用设计人员非常有用?  

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您的目标器件是 AWR2243、因此建议使用毫米波器件固件包(DFP)。

    您可以在此处下载最新的 DFP: http://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-DFP-2G/latest/index_FDS.html

    毫米波 SDK 主要面向 AWR1642和 AWR1843等独立雷达 SoC。

    处理器雷达 SDK 目前支持第一代前端器件、尤其是 AWR1243。

    也就是说、建议从上面列出的链接下载固件。

    此致、

    Kyle