This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:步进电机、ULN2803

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/894046/ccs-msp432p401r-stepper-motor-uln2803

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2111

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在 msp432上编程双极步进电机时遇到了问题。 我不熟悉 msp432、想知道是否有人可以向正确的方向指出我。 找不到使用双极步进电机的书籍或示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、似乎没有适用于 MSP432P401的代码、但有一个适用于 MSP430FR2111的设计示例。 与 MSP430相比、MSP432P401的外设模块非常相似甚至不相等。 因此、将设计从 MSP430移植到 MSP432P401应该非常简单。

    上述文档还包含步进电机驱动器代码的链接。

    如果您的运行仍遇到一些障碍、请使用 MSP432P401外设功能、我建议您在 Code Composer Studio 的 Resource Explorer 中查看代码示例。 在这里、您可以找到 MSP432P401的每个外设模块以及其他器件的多个示例。

    此致

    Peter