This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:为什么 CCS show Indexer 能够解决问题?

Guru**** 2802725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/893850/ccs-rm48l952-why-does-ccs-show-indexer-has-eccountered-a-problem

器件型号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经解决了这个问题。 我刚刚打开了员工的 C 代码。 然后 CCS 向我显示错误 " C/C++ Indexer"遇到问题。  在“C/C++ Indexer”期间发生内部错误。 "

(1)有人能告诉我 CCS 为什么这么说?

(2)有人能告诉 我如何解决?

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息 CCS 版本: 版本:7.1.0.00016

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    索引高速缓存通常会损坏、从而导致索引问题。 首先要尝试清理索引缓存并重新构建它。 请参阅用户指南中的第6.1.3.2.2.1节、了解如何执行此操作:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#indexer

    另请注意、CCSv7.1是一个非常旧的版本、不再受支持。 如果是一个选项、我强烈建议更新到更高版本。 后续版本具有各种错误修复和增强功能-包括对索引器的修复/改进、以使其更强大。

    谢谢你

    Ki