This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:构建 CCS 工程并引用 IAR 库

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/893588/ccs-cc3220sf-launchxl-building-a-ccs-project-and-referencing-an-iar-library

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的支持:

我有一个 IAR 项目、它引用了使用第三方的 IAR 构建的库(.a 文件)。  如果我将 IAR 项目转换为 CCS 项目、我是否能够在我的 CCS 项目中使用这个来自 IAR 项目的.a 库、或者我是否需要使用 CCS 工具来构建这个库?   请提供建议。

谢谢、
Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法访问 IAR 编译器、因此无法确定。  但我确实使用 GCC ARM 编译器工具构建了库、然后使用 TI ARM 编译器工具成功链接了库。  这是一个很好的迹象、它将起作用。

    我遇到的唯一问题与 wchar_t 的类型有关    EABI 中未指定 wchar_t 的大小。  它可以是16位或32位。  TI ARM 编译器默认为16位。  GCC ARM 编译器默认为32位。  为了使其正常工作、在使用 GCC ARM 编译器进行编译时、我使用了-fshort-wchar 选项 

    请告诉我发生了什么。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George:

    感谢您对此进行深入研究。  只需知道这是否可行、看起来就像这样、值得一试。  我会尝试一下、并让您知道它是如何发展的。

    谢谢、
    Tim