This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN#39;t 下载 ARM 控制器工具5.1.6

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1162692/can-t-download-arm-controller-tools-5-1-6

主题中讨论的其他器件:TMS320F28062EVM430-F6736

您好!

下载 Code Composer 中的 ARM 编译器工具5.1.6的问题->无法访问侧面: http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2win32/    在 DS90UB9702中、EVM430-F6736错误的帧与 DS9UB971  DSP TMS320F28062并行处理模式  DSP TMS320F28062并行处理模式 DSP TMS320F28062并行处理模式 DSP TMS320F28062并行处理模式

我无法在 网站上的 Code Composer 中下载旧版 ARM 编译器工具5.1.6: http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2win32/

我需要它来编译.hex 文件中的代码!  

否则、我每次都会得到一个错误。  

已经检查了支持、您会发现:

我说得对、但您无法到达网站端、因为网站已停机或无法到达。

支持案例编号为 :CS1334506

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 中提供了 ARM 编译器5.1.6。

    确保禁用了"仅显示可用软件的最新版本"选项。

    [引用 userid="541009" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1162692/can-t-download-arm-controller-tools-5-1-6 ]我说得对、但您无法到达网站端、因为网站已停机或无法到达。

    我刚刚成功下载并安装了它。 也许现场暂时关闭了。 请重试。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答!
    我已经尝试过很多次了、但总是会遇到这样的错误、以至于我无法找到问题的一面:

    这可能是防火墙问题还是其他问题?  

    谢谢!

    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在 CCS 中配置代理设置:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_updates.html#proxy-configuration

    请看一下名为"代理配置"的部分