This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:突出显示无效段

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/964089/msp430f6736a-highlighting-inactive-segments

器件型号:MSP430F6736A

连接段式 LCD 显示屏、发现非活动段的背光、这可能是什么问题?

LCD_C_OFF (LCD_C_base);  //初始化 LCD
LCD_C_initParam initParams ={0};
initParams.clockSource = LCD_C_CLOCKSOURCE_ACLK;//часовое тактирование μ s
initParams.clockDivider = LCD_C_CLOCKDIVIDER_10;//fps_value[设置.fps%32];//4;//1
initParams.clockPrescalar = LCD_C_CLOCKPRESCAALAR_4;//8
initParams.muxRate = LCD_C_8_MUX;//LCD_C_4_MUX;// 8 фаз
initParams.segments = LCD_C_Segs_enabled;
LCD_C_init (LCD_C_base、&initParams);

LCD_C_setPinAsLCDFunctionEx (LCD_C_base、LCD_C_Section_LINE_0、
LCD_C_SEGM_LINE_27);// 0..27
LCD_C_setVLCDSource (LCD_C_base、LCD_C_VLCD_Genered_internally、
LCD_C_V2V3V4_Genered_Internal_Not Switched_TO_PINS、  
LCD_C_V5_VSS);  

LCD_C_setVLCDVoltage (LCD_C_base、contrast_value[settings.Contrast);  

LCD_C_selectChargePumpReference (LCD_C_base、LCD_C_internal_reference_voltage);
LCD_C_enableChargePump (LCD_C_base);

LCD_C_CONFIGChargePump (LCD_C_base、LCD_C_synchronization_enabled、0);

LCD_C_clearMemory (LCD_C_base);
LCD_C_ON (LCD_C_BASE);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    很抱歉由于假期而延迟、您是否能够提高 LCD 性能?  您的对比度可能会很低、您如何控制它?

    实际的 LCD 信号乍一看还行、偏置为1/3。  您的 LCD 是否是1/3偏置 LCD?   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 JD

    我们通过更改输出信号电压来调整对比度、下面是一行对比度调整代码:lcd_c_setvlcdvoltage (lcd_C_base、contrast_value[settings.Contrast);。

    msp430f6736a 是否仍然能够更改输出信号以调节对比度? 是的、LCD 显示屏本身的质量可能较差。 我们将此显示器连接到了 STM32L496、它有1/4的偏置、但它没有得到更好的效果。 但 stm32l496具有更多的工具来更改输出信号。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    您是否能够对显示屏进行任何改进?   

    我的理解是、对比度受 LCD 信号偏置以及施加到 LCD 的信号电压的影响。   这两种情况都会影响施加到"关断"段的电压。   正如您指出的那样、MSP430有一些能力尝试通过调整 LCD 信号的基准电压来调整对比度。   

    如果您有 LCD 屏幕的规格、我会查找它的预期偏置电平并与之匹配。  如果仍然存在对比度问题、请查看在软件中调节电压、或尝试调节外部 VCC 偶数。   

    让我知道它是如何发展的。

    谢谢、

    JD