This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:tlv320aic3104是否支持去混色或去混色?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/966265/compiler-does-tlv320aic3104-supports-de-noising-or-de-noising

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的:

我有两个问题:

1、tlv320aic3104是否支持去混色或去混色?

2、如果 supportes,如何配置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 由于美国圣诞节假期、我们的许多工程师都在度假。 度假回来后、他们将解决您的问题。 由此给您带来的不便、我深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我不确定是否完全理解您的意思、即去诺辛。 如果您能详细说明、那将会很好。  

    如果您希望最大程度地降低系统中的噪声、您是否希望对模拟输入、数字输出或模拟输出或只是一般情况进行此类操作? 通常、噪声源可能包括 PLL、模拟输出上的带外噪声或数字通信设置不正确。  

    此致、

    Aaron