Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y
工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好 我将尽力表达我的疑虑。
几 个月前、我已经学习过 MSP432E401Y、我可以将系统时钟配置 为120MHz 并通过 UART 发送字符(这无需使用任何库、只需配置寄存器即可)。 现在、我有两个 BoosterPack、C3100和 CC2640R2。 我喜欢使用和学习 WiFi 协议和 BLE5.0、也喜欢深入学习 UART、因为我习惯使用 Arduino 进行练习、即使我可以获得 https 连接和其他项目、也有点肤浅。
下一个问题是、C3100只是我在网站上了解的 Wifi 扩展。 因此、如果我想通过 https/http/MQTT 进行连接、我是否需要将 MSP432E401Y 连接到互联网(在本例中是以太网)以实现前面提到的连接?
另一个问题是、是否有一个指南、我可以阅读该指南以了解如何配置此类芯片? 因为我找不到任何文档、所以我想我需要学习 SDK 库以了解如何配置它们、对吧?