This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AFE031:使用 MSP430FR2355的 SPI 配置

Guru**** 2595560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, AFE031, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/967169/ccs-afe031-spi-configuration-using-msp430fr2355

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他部件:MSP430FR2355C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试将 AFE031 IC 配置为在 DAC 模式下使用。 我使用 MSP430FR2355将 SPI 数据馈送到 AFE031。 我已按如下所示配置硬件。  

作为这些原理图的更新、我使用 P6.3引脚作为 AFE031的 CS 引脚。 我已经尝试从转换示例代码

C:\ti\c2000Ware_x_xx_xx_xx\device_support\f2837xd\examples\cpu1 - boostxl_afe031_f28379d_dacmode

但似乎没有取得任何进展。 您能否推荐一个示例代码来使用 MSP430配置和使用 AFE031并在 DAC 模式下使用(从 MSP SPI 向 AFE DAC 馈送数据)。 我对接收器件不感兴趣。 因此、我不需要 MSP430 ADC 来对接收信号进行采样和解码。