This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443:AWR443报告错误:毫米波打开失败-203554190

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/966322/ccs-awr1443-awr443-report-errors-mmwave-open-failed--203554190

器件型号:AWR1443
主题中讨论的其他器件: IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

 尊敬的工程师:

  我使用 AWR1443 EVM 在 ccs8.0中运行 Vital Signs Demo 和高精度演示

  我的 SDK 版本为2.1.0.04

  我的工业工具箱版本是4.0.0。

  当我调试演示时,出现错误:

[Cortex_R4_0]调试:启动初始化任务
调试:HWA 已初始化
调试:EDMA 实例0已初始化
调试:UART 实例@0800aca0已成功打开
调试:UART 实例@0800acac 已成功打开
调试:毫米波控制初始化成功
调试:毫米波控制同步成功
调试:HWA 实例@08000f18已成功打开
调试:ADCBUF 实例(0)@0800ad88已成功打开
调试:CLI 可用
错误:mmWave 打开失败-203554190

谢谢和问候!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 您能否确认您正在按照此演示的要求使用 ES3.0 IWR1443器件? 您可以使用 此处提供的说明检查毫米波芯片的版本。

    2.您是否在预构建的二进制文件和线性调频脉冲配置中遇到这些错误、或者您是否对代码和/或线性调频脉冲配置进行了任何更改?

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我已检查 设备并确保它是 ES3.0 AWR1443设备。

      我根据 该文件阅读 vitalSignsLab_xwr1443_QuickStartGuide 和调试 vitaSign_lab。 我没有更改代码和/或线性调频脉冲配置。 当我在器件中加载预构建的二进制文件时、GUI 界面也没有任何信息。

    谢谢、此致!

    -Yunfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunfei、

    刚刚注意到您使用的是旧版工业工具箱。 这是有特殊原因吗? 请在 EVM 上尝试使用最新工业工具箱(4.5.1)中的生命体征演示、并告知我们您的观察结果。

    C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_5_1\labs\Vital Signs \14xx_Vital Signs

    谢谢

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nitin:

    我下载了工业工具箱(4.5.1) 、并根据您的建议调试了演示、但我遇到了这个问题(在断电后进行调试时、我仍然遇到这个问题。)

    "./xwr1443_R4F.cmd"、第18行:错误#10263:矢量内存范围已指定
    "./xwr1443_R4F.cmd"、第18行:错误#10264:向量内存范围与现有内存范围向量重叠
    "./xwr1443_R4F.cmd"、第19行:错误#10263:PROG_RAM 存储器范围已指定
    "./xwr1443_R4F.cmd"、第19行:错误#10264:PROG_RAM 存储器范围与现有存储器范围 PROG_RAM 重叠
    "./xwr1443_R4F.cmd"、第20行:错误#10263:已指定 DATA_RAM 存储器范围
    "./xwr1443_R4F.cmd"、第20行:错误#10264:DATA_RAM 存储器范围与现有存储器范围 DATA_RAM 重叠
    "./xwr1443_R4F.cmd"、第21行:错误#10263:L3_RAM 存储器范围已指定
    "./xwr1443_R4F.cmd"、第21行:错误#10264:L3_RAM 存储器范围与现有存储器范围 L3_RAM 重叠
    "./xwr1443_R4F.cmd"、第22行:错误#10263:HWA RAM 存储器范围已指定
    "./xwr1443_R4F.cmd"、第22行:错误#10264:HWA RAM 存储器范围与现有存储器范围 HWA RAM 重叠
    警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".hwaBufs"
    警告#10247-D:在不使用 SECTIONS 规范的情况下创建输出段".l3ram"
    警告#10247-D:在没有 SECTIONS 规范的情况下创建输出段"systemHeap"
    错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"xwr14xx_vitals_lab_MSS.xer4f"

    谢谢!

    -Yunfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunfei、

    我不确定我是否理解您上一篇文章中显示的问题。 您是否正在尝试调试演示或编译演示? 您应该能够使用 预编译的二进制文件夹中提供的预构建 xwr14xx_vitalSIS_lab _MSS.xer4f CCS 二进制文件来调试 CCS 中的演示。 您是否尝试查看它是在 CCS 中运行还是提供与原始帖子中所述相同的错误?

    在上面显示的构建错误上、您是否更改了项目中的任何内容? 我尝试从工具箱4.5.1构建14xx 生命体征项目、但没有发现随附日志中显示的任何问题。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/VitalSigns_5F00_build.txt

    此致

    尼廷