This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMDSICE3359:用于 TI RTOS 的 libpcap (PCAP)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/966193/compiler-tmdsice3359-libpcap-pcap-for-ti-rtos

器件型号:TMDSICE3359
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

也许有人知道、libpcap 是否适用于 ti-RTOS?

我想 构建包含 libpcap 的第三方库。  

使用 Code Composer Studio

此致、Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    您的查询已分配给专家。 但由于美国的假期,反应将会推迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    TI-RTOS 不支持 PCAP。  

    PCAP 源代码应公开提供、因此可以下载该源代码并为 TI-RTOS 进行交叉编译。 PRSDK 提供 NDK、并为 SYSBIOS 提供 POSIX 匀场层、以防端口需要这些层。

    TI 不会支持这种集成工作。

    此致、
    弗兰克