This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P4111:测量 MSP432代码覆盖率

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/967525/ccs-msp432p4111-measuring-msp432-code-coverage

器件型号:MSP432P4111

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个 MSP432P4111板、其中的 XDS110使用 CCSv9通过 MSP-EXP432P4111进行连接。  我想测量代码覆盖率。  是否有操作方法示例?  我应该使用 CCS 中的什么工具?  我是否需要设置特殊的代码构建选项?

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 TI ARM 编译器手册中搜索 标题 为"使用配置文件信息分析代码覆盖率"的子章节。  该文档介绍了在没有 CCS 的情况下获取代码覆盖的方法。  我找不到有关如何在 CCS 中执行相同过程的文档。  因为假期,我要问的专家都不能出席。  请耐心等待。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 George、我下载了手册、非常有用。  我将等待专家是否有更多的意见。  我之前生成了一个配置文件、但不知道如何处理它。

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    乔治和我一直在看这个。  我们将整理一份介绍该过程的小应用手册。  现在无法在 CCS 中显示覆盖结果。  但是、我们将整理一些内容、显示如何访问包含覆盖信息的 csv 文件的步骤。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    本应用手册仍是草稿、但它展示了如何实现覆盖:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-code_coverage_compiler.html

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John、 如果我有任何反馈、我将尝试此操作并发布新主题。

    Gary