This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIRSLK-EVM:MSP432 Launchpad 未连接到 PC

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/967486/ccs-tirslk-evm-msp432-launchpad-not-connecting-to-pcs

器件型号:TIRSLK-EVM

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试将 LaunchPad 连接到3台不同的 Win 10 PC、但无法识别 LaunchPad。 它不会显示在设备管理器中。

我已经安装了 CCS、并在论坛中搜索帮助、但未找到解决方案。

我联系 Mouser 以获取替换 Launchpad、他们告诉我、我需要先联系 TI 支持、然后再发送新电路板。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    [引用 user="John Madigan)]我尝试将 LaunchPad 连接到3台不同的 Win 10 PC,但无法识别 LaunchPad。 它不会显示在设备管理器中。

    是否已尝试重新安装 Windows 设备驱动程序或刷写 XDS110故障排除指南中提到的引导加载程序?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#troubleshooting

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我插入 USP 并转至设备管理器时、它不会显示。  我在3台不同的 Win 10 PC 上安装了 CCS 并连接了 Launchpad、但在设备管理器中未显示任何 PC。

    当我插入 USB 电缆时、红色和蓝色 LED 会闪烁-因此它会通电。

    我尝试了3条不同的 USB 电缆-运气不好。

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经查看了上面的"故障排除"链接。  XDS110不会显示在设备管理器的端口列表中。  器件管理器中未显示 Stellaris 器件固件升级-因此不确定如何刷写引导加载程序。

    我是否需要将 Launchpad 发回供应商进行更换?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="John Madigan"]设备管理器的端口列表中未显示 XDS110。

    只是为了确认、您是否尝试 重新安装了设备驱动程序? 您能否拍摄 LaunchPad 的照片并将其发布在此处? 我想检查 launchpad 上的各种跳线设置。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 LaunchPad 上的设置对我来说看起来很好。

    我将提请 MSP 专家注意此主题、看看他们是否还有其他建议要尝试。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还认为 MSP432 Launchpad 存在问题。

    2.您是否有另一个 LaunchPad? 如果是、请在 PC 上尝试查看是否显示了任何连接。 更清楚的是、launchpad 确实存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有另一个 LaunchPad。

    我在3台不同的 Win 10电脑上安装了 Code Composer Studio -笔记本电脑、台式机和 Surface Pro 7。  使用 USB 电缆连接时、设备管理器中没有一台设备显示 Launchpad。

    我尝试了不同的 USB 电缆、重新启动了每台计算机并重新安装了 CCS。

    是否有其他建议或我是否需要将 Launchpad 退回给供应商进行更换?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从图片中可以看到、XDS110侧的 LED 不亮。 对于一个好的问题、不应该发生这种情况。

    我建议您将 Launchpad 退回给供应商进行更换