This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:我可以#39;t 导入 MSPBoot_FR5969_UART 示例代码

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/966995/ccs-msp430fr5969-i-can-t-import-the-mspboot_fr5969_uart-example-code

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试导入 MSPBoot_FR5969_UART 示例代码时、会出现一条错误消息、提示编译器定义不可用、我应该安装 MSP430v18.1编译器。 但是、我找不到此编译器版本。 我安装 了 MSP430编译器工具18.1.8 、但它没有解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Abundis DelaO15"]我安装 了 MSP430编译器工具18.1.8 、但它没有解决问题。

    您是如何安装编译器的? 更新功能进行通信? 您能否确认 CCS 已"发现"编译器?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过 CCS v7.4.0.00015安装了编译器 。 在 Installation Details (安装详细信息)中、编译器显示如下:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 是否仍在抱怨找不到版本18.1? 您能否提供确切错误消息的屏幕截图?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 它仍然失败。 请找到下面的屏幕截图:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSPBoot_FR5969_UART 是否是 TI 的示例项目? 如果是、您从哪里获得它? MSP430WareTM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载的一个示例项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我获取了最新版本并将示例导入到了我的 CCS 7.4.0安装中。 成功了。 该项目看起来是使用编译器版本16.9.x 创建的 不确定为什么它抱怨 v18.1

    当您查看发现的 MSP430编译器列表时、您会看到什么版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了编译器版本、现在工作正常。 谢谢!!