Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK, CC3200-LAUNCHXL, ENERGIA, CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件:CC3200、 CC3200SDK、 ENERGIA、 CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
我无法弄清楚或弄清楚如何在 Code Composer Studio 10中加载 cc3200 SDK。
我从 TI 支持部门开始申请、他们已发送并帮助我到达可以在此处发布的位置。
我们已经完成了以下工作:
-
好的、企业/教育要求正是我最终不得不在这里而不是在 E2E 上提出要求的原因。 虽然我有一封公司电子邮件、但它仅供企业使用。 这种爱好不属于这种业务。 我有一封旧的电子邮件、几封邮件、一封 Xfinity 电子邮件、作为最后的手段、我可能能够为我拥有的.org 域设置电子邮件、所以让我问一下、E2E 政策中的哪些内容符合公司电子邮件的条件?
-
-
9D 前
日志类型:客户响应您好、Kirk、非常感谢您的更新和道歉、因为我们可能会误解您所附的屏幕截图。 在进行审查和内部协商后、我们的产品应用团队和处理我们 E2E 支持论坛的 CCS 专家可能会最好地解决您的问题。 它们提供了除器件文档之外的最佳 TI 产品实践和故障排除方法。 通过论坛、您将直接与他们接洽、并将向您分享使用 CCS 集成 CC3200SDK 所需的所有参考资料。 请注意、我们的 E2E 已经进行了小规模结构调整、发起查询的最初要求之一是使用公司/大学电子邮件地址并更新公司信息。 我注意到您的 myTI 个人资料使用电子邮件地址"kirkdmitchell@yahoo.com。 如果您有现有的公司/大学电子邮件、请使用它更新您的个人资料、以便您能够成功地与我们的产品应用团队进行讨论。 成功更新您的个人资料后、您可以使用公司电子邮件帐户登录 E2E 论坛并通过以下链接发布查询详细信息、从而创建您的 E2E 帖子: https://e2e.ti.com/p/addpost 感谢您了解我们在支持中心的限制。 我们将等待您的更新。 此致、Jejomar Ildefonso 德州仪器客户支持
-
-
10D 前
日志类型:客户响应1) 1)有时在这里挂起2)启动>返回到像 cc1这样的加载屏幕3)这是一种新功能、似乎在这里挂起。 我等了很久才等到了502场索利塔雷的比赛515场比赛,两场比赛花了一个淋浴,洗了衣服,533等什么…… 现在、我们的目标是714M、而仅在165M、它从未花这么长时间启动。 4)重新启动、加载效果好得多。 1)打开 SimpleLink CC32XX SDK 5)打开文档和示例。 (请参阅没有3200个示例。) 6) 6)链接指令的第17页。 Set active (设置为活动)为灰色、选择不执行任何操作。
-
-
10D 前
日志类型:客户响应我昨晚附了这些文件。 它们不是您需要的屏幕截图吗? 请更加具体地说明我可以使用哪些屏幕截图来帮助识别问题。 此外,我对照片的描述似乎没有发布。 我很快就会这么做。 昨晚我关闭了笔记本电脑的电源、我需要稍微给它一点电、以获得足够的电荷。
-
-
10D 前
日志类型:客户响应大家好、Kirk、我明白了。 我将保持此案例处于打开状态、直至我们获得 CCS 屏幕截图、以便对此进行进一步调查。 我们将等待您的更新。 此致、Jejomar Ildefonso 德州仪器客户支持
-
-
10D 前
日志类型:css5.PNG
86.2 K 个字节 -
-
10D 前
日志类型:ccs6.PNG
53.1 K 个字节 -
-
10D 前
日志类型:ccs5.PNG
75.1 K 个字节 -
-
10D 前
日志类型:ccs4.PNG
135 KB -
-
10D 前
日志类型:ccs3.PNG
23.8 K 个字节 -
-
10D 前
日志类型:ccs2.PNG
10.1 KB -
-
10D 前
日志类型:ccs1.PNG
126.7 K 个字节 -
-
10D 前
日志类型:客户响应我错过了7天前的更新。 我正在为您获取屏幕截图、但上次我不得不花一些时间让这些 CCS 花费3个小时尝试启动、我看到它每5分钟加载一个数字兆字节、因此只能使其达到完整的文件大小 然后、它决定需要另一个75x MB 的文件以相同的速率加载。 放弃了重新启动、它开始正常、但我不得不去工作、无法为您完成屏幕截图。 请勿关闭 TT。
-
-
10D 前
日志类型:客户响应大家好、Kirk、大家好、希望你们能做得更好。 我们一直在等待您的回复、但您的查询似乎已经解决、或者您不再需要支持中心的帮助。 请注意、我现在将关闭此案例。 我们希望您使用 CC3200-LAUNCHXL 进行持续设计和实施时一切顺利。 我们期待您的应用取得最佳结果、非常感谢您选择我们的 Simplelink 解决方案作为其重要组成部分。 如果您的查询已得到解决、请单击下面的"接受建议的解决方案"、以便在您结束时正式关闭该案例 否则、如果您有其他问题或疑虑、请单击"拒绝-我需要更多帮助"。 此致、Jejomar Ildefonso 德州仪器客户支持
-
-
13D 之前
日志类型:客户响应大家好、Kirk、祝大家好、希望你们能做得更好。 我是否可以要求对此采取后续行动? 此致、Jejomar Ildefonso 德州仪器客户支持
-
-
17D 年前
日志类型:客户响应您好、Kirk、感谢您的更新、很抱歉您在设置此更新时遇到问题。 CCS 支持 CC3200、本文档中提供了进一步的指导: www.ti.com/.../swru369d.pdf 我们可能需要咨询 CCS 专家、以进一步加快解决该问题。 您能否在 CCS Resource Explorer 中共享打开 SDK 时遇到的映像? 此致、Jejomar Ildefonso 德州仪器客户支持
-
-
18D 年前
日志类型:客户响应不知道 cc32xx 1.5.00.06仅为我展示了 cc3220的示例、我仍然不知道如何使用适用于3200的 SDK。 我刚才意识到是 cc322x 1.5.00.06。 这里的问题是我找不到我安装的1.5。
-
-
18D 年前
日志类型:suppcc3200.PNG
102.8 K 个字节 -
-
18D 年前
日志类型:客户响应这是我拥有的相同 SDK 版本。 我正在使用 Code Compser Studio 10。 当我加载8个时、它不会连接到云服务、并且似乎在很大程度上是无用的。 CCS10是否不支持 cc3200? 我可能找到了我缺少的简单东西。 让我安装1.5时间的 ccxx 上的三个点将告诉您是否是这样。
-
-
22d 前
日志类型:客户响应您好、Kirk、感谢您联系 TI 客户支持并选择我们的产品作为您的解决方案的一部分。 我们对这一拖延表示最诚挚的歉意。 本文档的第3节中提供了使用 CCS 开始使用 CC3200SDK 的正确步骤:www.ti.com/.../swru376e.pdf 查询详细信息导致问题的一个可能根本原因可能是 SDK 的服务包过时。 可以通过以下链接下载最新的服务包: www.ti.com/.../CC3200SDK 本文档第7.6节提供了将最新服务包刷写到 CC3200的完整过程: 另一方面、www.ti.com/.../swru558.pdf 如果您已经熟悉 CCS、那么它将是更好且推荐的 IDE、因为它可以与调试器交易一起使用、因此您可以单步执行代码、检查变量并在专业 IDE 级别执行所有任务。 另一方面、Energia 代码确实要简单得多、因为它主要用于业余爱好者风格的开发。 希望这些过程能够帮助您开始使用 CC3200进行开发。 如果您有其他问题、请告诉我。 此致、Jejomar Ildefonso 德州仪器客户支持
-
-
28D 之前
日志类型:客户响应电话:CS0343661联系人:Kirk Mitchell 名:Kirk 姓:Mitchell 简短描述:CC3200 SDK 未显示在 CCStudio 中电话:15404496590电子邮件:kirkdmitchell@yahoo.com 公司:MAKEABEV 公司电话:语言:英语州:开放式提供案例详细信息或意见: 我似乎无法弄清楚如何让 CCS 10找到 CC3200SDK_1.5.0、因此它显示在 Resource Explorer 中。
我已经尝试过多次重复安装和卸载 SDK 和不同版本的 CCS。
CCS 8无法找到云资源、因此我无法按照任何入门说明进行操作。
我在安装 CCS 10之前和之后尝试安装 SDK。 我通读了 E2E 上的一些帖子、其中暗示如果 SDK 安装在 c:\ti 中、CCS 应该会找到它。 然而、无论我做什么、似乎都无法做到这一点、因此我可以在 Resource Explorer 中找到 SDK。 我觉得我错过了一些简单的步骤。 我在 E2E 上找到的最好的方法是安装软件、但没有有关如何在 CCS 10中安装的说明。
这都是尝试在汇编语言中继续进行 udemy 编程的类。 该课程使用的是不支持 cc3200的 TIvaC 和 Keil uVISION、我正在尝试查看是否可以使用我拥有的 CC3200进行学习。 我确实设法使电路板在 Energia 中工作、但我不确定 Energia 是否能够编译汇编、或者是否有在 Energia 中设置汇编项目的新手指南。
您是否有比 CCStudio 更适合我的用途的软件建议? (有关我已标记的内容、请参阅随附的。) 是的、Linux 和 Windows、但我目前正在 Windows 计算机上工作。
随着 TI 即将结束对电路板的支持、我应该下载什么以确保我可以使用我所获得的少数电路板?
请记住、我是一名"工程师"级别的新手、几年前、我在一个班级中使用 MSP 板和 Energia 构建了一个简单的机器人。 他们决定去做插座、然后得到一组板、而不知道它们是不受支持的。
感谢您提供的任何帮助。 -
-
28D 之前
48.3 K 个字节