This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/967487/ccs-msp-exp432p401r

器件型号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

 无法打开 USB 设备-确保已安装驱动程序(libusb_error_not _found)

我正在迁移 MSP430、刚刚插入了 MSP432P401R Launchpad、无法在入门板上自动检测电路板。
我收到此错误:无法打开 USB 设备-确保已安装驱动程序(libusb_error_not _found)

我使用的是 Windows 10

你可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在什么主机操作系统(和版本)上运行 CCS?

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    Windows 10专业版

    Andys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我在过去偶尔会看到此错误。 原因通常与运行的其他软件(尝试访问相同的 USB 端口)发生冲突。  

    是否可以尝试关闭任何其他正在运行的软件(您可以关闭该软件)、然后再试一次?