This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352R:将 UartLog 添加到空项目中

Guru**** 2955110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/961615/ccs-cc1352r-adding-uartlog-to-empty-project

器件型号:CC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好
是否可以像 ble5_project_zero 那样将 UartLog 添加到空项目?

我补充说
#include

UART_INIT ();
UartLog_init (UART_open (CONFIG_UART_0、NULL));
log_info0 ("测试");

在预定义符号中、我添加了 UARTLOG_ENABLE

然后弹出一个错误、表示它找不到 aon_rtc.h
链接此库后、程序会编译但不显示日志

display_printf ();正常工作,但我只关心 UartLog.h

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Przemyslaw、

    Project Zero 示例使用 UartLog、您可以查看此示例的实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Marie  

    我刚刚使用了 Project Zero、但我不知道为什么它仍然不显示任何内容。 我应该添加一些 XDC_TOOLS 吗? 或其他东西。 在项目0中、UART_Log 的实现仅包括上述帖子中的行。 我不知道我做了什么错

    谢谢、

    Przemyslaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Przemyslaw、

    Project Zero 默认使用 uartlog、无需更改任何内容。

    有关如何设置终端以获取输出的说明、请参阅 SimpleLink Academy BLE 基础知识实验室:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我想我写错了。

    我在上面的帖子中写道、项目0中的 UartLog 有效。

    但是、当我尝试将此库添加到不带 BLE 的另一个项目(例如"empty")时、不会显示任何日志。

    BR  

    Przemyslaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Przemyslaw、  

    空示例没有 UART、这说明了为什么您在日志中看不到任何内容。 您可以对空项目实施 UART、但我建议您使用另一个默认使用 UART 的项目。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin

    "empty"项目中的 UART.h 和 display.h 库可以正常工作。 我可以随它们自由显示文本。 所有内容都显示在终端中(我正在使用 TeraTerm)。

    问题是当我附加 UartLog.h 库并尝试使用函数时:

    LOG_info0 ()
    LOG_WARNIN0 ()
    LOG_ERR0 ()

    则不显示任何内容。 尽管编译器没有显示错误。

    谢谢、

    Przemyslaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Przemyslaw、  

    对此表示歉意。

    您是否在该问题上取得了任何进展、该问题是否得到了解决?  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin、

    不幸的是、不是。 我目前没有时间处理这一问题。

    在 Resource Explorer 中的示例工程中创建类似工程会很有用。 我认为,我不仅可以使用这样的东西。

    除非其他人设法将 UartLog 库添加到"empty"项目中。 在这种情况下,我希望得到这些建议。

    必去之处

    Przemyslaw