This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:确认消息

Guru**** 2553590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/967694/ccs-codecomposer-confirmation-message

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

客户对 MSP430编程器有疑问。 在旧版本的 CCS 上、加载程序并单击"OK"后、他过去看到"MSP430:程序已加载。 代码大小-文本:11714字节数据:1478字节。 使用 CCS 的最新版本10、加载程序并单击"OK"后、他会看到"MPS430:闪存/FRAM 的使用为13192字节。 RAM 的使用为0字节。

客户想知道该程序是否已加载到微控制器中? 他还想知道如何返回 到旧版 CCS 中列出的相同代码大小?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    [引用用户="Danilo Austria "]客户想知道程序是否已加载到微控制器中?

    如果他们收到有关代码大小的消息、则程序已成功加载。

    [引用 user="Danilo Austria "]他还想知道如何返回 到旧版 CCS 中列出的相同代码大小?

    不同版本的 CCS 以不同的格式提供代码大小信息。 但代码大小本身是相同的(11714 + 1478 = 13192)。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的澄清。

    此致、

    Danilo