This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM6548:调试 R5_1的配置文件

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/965562/ccs-am6548-configuration-file-to-debug-r5_1

器件型号:AM6548

工具/软件:Code Composer Studio

客户也在寻找用于调试 Cortex_R5_1的 Launch.js 文件。  当前正在使用   下面附加的\TI\pdk_am65xx_1_0_7\packages/ti\drv\sciclient\tools\ccsLoadDmsc\am65xx 中的 Launchs.js、但当前仅设置为调试 Cortex_R5_0。  需要能够调试 R5_0和 R5_1内核。  您需要确认正确的编辑内容。

e2e.ti.com/.../launch_5F00_js.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    launch.js 用于加载 sysfw 二进制文件和设置 DDR、这与 SBL 在非 CCS 引导模式下执行的操作类似。

    每个 R5F 不需要该脚本、我们始终只需要在 R5F0上运行该脚本、而不是加载应用程序的内核。 一旦在 R5F0上运行、就可以开始连接并将其应用加载到 R5F1并进行调试。

    如果您正在寻找任何其他信息、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Sunita。