Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
很抱歉这个基本问题、启用共享库(.so)的步骤是什么?
我希望能够使用"/ usr / lib"中的.so 文件来使用模拟 I/O 板、但我不知道如何配置它以便与 CCS 配合使用。
您是否有手册或类似的内容?
感谢你的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
很抱歉这个基本问题、启用共享库(.so)的步骤是什么?
我希望能够使用"/ usr / lib"中的.so 文件来使用模拟 I/O 板、但我不知道如何配置它以便与 CCS 配合使用。
您是否有手册或类似的内容?
感谢你的帮助!
[引用用户="user6375728"]抱歉、对于基本问题、启用共享库(.so)的步骤是什么? 《TMS320C6000优化编译器 V8.3.x 用户指南》中有第3.13节"动态链接 "、其中包含:
[引用]代码生成工具(CGT)支持动态链接。 有关动态链接的详细信息、请参阅《TMS320C6000汇编语言工具用户指南》和 http://processors.wiki.ti.com/index.php/C6000_Dynamic_Linking.The参考的 Wiki 页面于2019年2月更改至状态:
[报价]不再支持动态链接。 请勿在新项目中使用它。 本文仅适用于在现有项目中使用它的客户。
[引用 user6375728]\n 我使用由 CONTEC 公司提供的名为 AIO-163202F-PE 的产品。[/quotes]CONTEC 仅提供 Linux (x86_64 / i686) 或 Windows 的软件。 您尝试链接的.so 文件大概是用户空间库、还有一个用于 AIO-163202F-PE 的 Linux 内核驱动程序。
您计划在 TMS320C6678上运行 Linux 的哪个位置?
根据 Linux/TMS320C6678:能否在 TMS320C6678上运行 Linux? 对 C6000有一些 Linux 支持、但它是一个非常旧的内核。
要 从运行 SYS/BIOS 的 TMS320C6678或裸机应用程序连接 AIO-163202F-PE、您必须编写软件才能通过 PCIe 进行通信。