This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:CCS UCD3138

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/967609/ccs-ucd3138-ccs-ucd3138

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

L 有一个硬开关全桥项目。 l 导入 CCS 并选择 Rebuild project。 l 希望生成 X0文件。 但生成输出文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    请查看您的项目属性。

    在"CCS Build -> Steps Tab -> Post-Build Steps"下

    请确保调用 cG_tool_hex、这是生成.x0二进制文件的工具。

    您在那里有这样的东西吗?  ("${CG_TOOL_HEX}.exe"-x "${BuildArtiftFileName}"-o "${BuildArtiftFileBaseName}.x0"-memwidth 8)

    此致、