This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:SAMPLE_APP 出现 gamke -s -j 错误

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/967228/compiler-gamke--s--j-error-with-sample_app

工具/软件:TI C/C++编译器

您好! 

我有前置存储器

当我将 Rules.make 更改为应用-> sample_app 时、tda2xx 下的 gmake -s- j depend 和 gmake -s -j 没有问题

 但是、当 Rules.make 将 tda2xx 更改为 tda2ex 时、gmake -s -j depend 没有问题、但问题出现在 gamke -s -j 中

以下是错误消息:  

----------------------------------------------------------------

编号

未定义      第一个参考
符号         文件中
------         --------

chains_nullSrc_display D:/processor_sdk_vision_03_08_00_00/vision_sdk/binaries/sample_app/tda2ex_evm_BIOS_all/lib/tda2ex-evm/ipu1_0/release/sample_app_libs.aem4

错误:未解析的符号仍然存在
错误:链接过程中遇到错误;
"D:/processor_sdk_vision_03_08_00_00/vision_sdk/binaries/sample_app/tda2ex_e
VM_BIOS_All/vision_sdk/bin/tda2ex-evm/vision_sdk_ipu1_0_release.xem4"
已构建
gmake[7]:***[D:/processor_sdk_vision_03_08_00_00/vision_sdk/binaries/sample_app/tda2ex_evm_bios_all/vision_sdk/bin/tda2ex-evm/vision_sdk_ipu1_0_release.xem4]错误1
gmaked[6]:***[ipu1_0]错误2.
gmak[5]:***[APPS_ipu1_0]错误2.
gmaked[4]:***[APPS]错误2.
gmaked[3]:***[APPS]错误2.
gmake[2]:***[sample_apps_exe]错误2.
gmaking[1]:***[SAMPLE_APP]错误2.
Gmake:***[VISION_SDK]错误2.

----------------------------------------------------------------


是否有任何地方我忘记添加或修改?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在更改 Rules.make 至应用-> SAMPLE_APP 后、是否可以尝试全新编译?

    gmake -s 清理

    gmake -s allclean

    gmake -s 取决于(不要使用选项-j)

    gmake -s (不要使用选项-j)

     


    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavirju:

    感谢您的回答,但仍然有同样的问题 

    因为我已经根据 Tda2ex.pdf 进行了设置

    1.还有其他我可能没有注意到的吗?

    --------------------------------------------------
    2.顺便说一句,还有另一个问题 


    显示的日志与此类似

    gmak[5]:***[APPS_ipu1_0]错误2.
    gmaked[4]:***[APPS]错误2.
    gmaked[3]:***[APPS]错误2.
    gmake[2]:***[sample_apps_exe]错误2.
    gmaking[1]:***[SAMPLE_APP]错误2.

    为什么不呢 

    gmaked[5]:***[sample_app_ipu1_0]错误2.
    gmaked[4]:***[SAMPLE_APP]错误2.
    gmaked[3]:***[SAMPLE_APP]错误2.
    gmake[2]:***[sample_app_exe]错误2.
    gmaking[1]:***[SAMPLE_APP]错误2.

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 showconfig

    谢谢!!e2e.ti.com/.../show_5F00_config.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下补丁文件、它已成功测试。

    e2e.ti.com/.../0001_2D00_sample_5F00_app_2D00_changes_2D00_for_2D00_tda2ex_2D00_config.zip

    请确保"sample_app/configs/tda2ex_evm_BIOS_all/uC_cfg.mk 文件中的更改、并且此文件应具有以下命令

    uC_nullSrc_display=yes

     

     


    谢谢

    加维拉尤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavirju

    感谢您的帮助!!  解决了我的问题!

    顺便说一下,可以告诉我

    我可以在哪个文档中找到相关设置的介绍(例如  uC_nullSrc_display=yes  ),以及在哪个部分中?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅文档: file:vision_sdk/docs/FeatureSpecificUserGuide/VisionSDK_UserGuide_BuildSystem.pdf (第6章: 添加新用例、将插件加至编译)

    在应用程序中:vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/null_src_display: 这是在应用程序中定义的用例,因此,如果我们要在构建系统中添加此用例  ,则我们已在配置文件中设置 uC_null_src_display=yes。

    在 SAMPLE_APP 中:vision_sdk/sample_app/src/rtos/usecaseskes/nullSrc_display: 这是 Sample_app 中定义的用例,因此,如果我们要在构建系统中添加此用例,则我们已在   config 文件中设置 uC_nullSrc_display=yes。

    请参阅以下 E2E 主题、了解有关 VISION SDK 的更多信息

    谢谢

    加维拉尤