This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于图像处理的器件选择

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/958984/device-selection-for-image-processing

大家好、我在大学学习计算机科学硕士学位。 我有一个与 DSP 上的图像处理相关的项目。  我将从两个摄像机中获得视频、一个是 IR、另一个是 EO、然后我将使用这些视频进行图像处理、然后我将通过 UDP 或 RTSP 协议将已煮好的数据发送到我的计算机。 红外摄像头支持模拟(CVBS)视频输出。 EO 摄像头支持 HDMI 和 LVDS 输出、但我尚未决定要使用什么。 我正在考虑从这些摄像机获取视频、并通过网络发送这些视频而无需图像处理、这将是我的第一步、然后我将使用这些视频在 DSP 上进行图像处理、如对象跟踪。 据我所知、用于这些类型应用的 C6000系列 DSP。 你们对此有何看法? 您认为 c600系列对我来说是合适的选择吗? 我愿意接受针对我的申请提出的任何建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在提供有关要使用的 DSP 的指导方面有许多注意事项。 C6000 DSP 在图像和视频帧处理方面表现出色。

    • 所需的总处理功率/性能是多少?  
    • 您是否需要单核或多核 DSP?  
    • 需要哪些外设或 IO 接口。 如何将图像数据输入到 DSP。 设备是否需要控制显示器
    • 评估平台和传感器集成的成本是您项目的一个考虑因素。  
    • 您需要什么软件环境。 基于 Linux /基于 RTOS /裸机

    具有 DSP 集成功能的 TI DSP 和 SOC 非常适合此类应用。 我建议您使用 TI 处理器参数搜索进行选择:Jacinto 处理器和 DSP 处理器产品系列包含集成了 C6000 DSP 的 SOC 器件。

    通常、我们的大多数器件都为处理器 SDK 和 CCS IDE 工具提供免费支持、但请查看对项目所需功能的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 所需的总处理功率/性能是多少?  
      • 我不知道我是否会准确地计算这个值? 我的摄像头可提供720p 数字和360p 模拟视频。 我只想立即处理一个、并通过以太网进行传输。
    • 您是否需要单核或多核 DSP?  
      • 采用单个内核以降低成本更合适。
    • 需要哪些外设或 IO 接口。 如何将图像数据输入到 DSP。 设备是否需要控制显示器
      • HDMI、CVBS、TTL/ RS323、以太网接口是必需的、DSP 不会控制任何显示。
    • 您需要什么软件环境。 基于 Linux /基于 RTOS /裸机
      • Linux 在图像处理库支持方面会更好。 但 TI 说它也为 C6000s 提供图像处理库支持。 哪个系统的延迟更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请考虑使用支持上述所有功能的 AM571x 和 TDA2x。

    此致、

    Rahul