This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:我们需要一个视频编码器 IC、它将数字 RGB (24位)用作输入并以 STARNAG 3350 B 类格式(PAL 时序)提供输出。 需要将输出作为具有绿色同步信号的差分对中的模拟 RGB 提供。 请建议使用 c 的 IC

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/957367/ccs-we-need-a-video-encoder-ic-which-takes-digital-rgb-24-bits-as-input-and-provides-output-in-stanag-3350-class-b-format-pal-timing-the-output-is-required-as-analog-rgb-in-differential-pairs-with-sync-on-green-signal-please-

工具/软件:Code Composer Studio

我们需要一个将数字 RGB (24位)用作输入的视频编码器 IC、然后

提供 STANAG 3350 B 类格式的输出(PAL 时序)。

需要将输出作为具有绿色同步信号的差分对中的模拟 RGB 提供。

请推荐符合要求的 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PN:  

    我正在为您研究这个问题、并将在24小时内回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    请帮助您尽早提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PN:

    我支持 Sitara 器件、这些器件不适合您的应用。 我已经将该主题重新分配给了能够从 DSP 中为您提供帮助的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    遗憾的是,这方面没有好的建议。 您可以查看 DM365等器件、但这些器件中的大多数器件支持有限或不受支持。  

    另一种选择是查看 AM57x 系列器件、但这可能是您尝试实现的目标的一个超额工具。