This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:TI RTOS -在调试过程中发生应用挂起时、我应该如何分析该错误?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/967183/ccs-cc3220sf-launchxl-ti-rtos---what-should-i-do-for-analyzing-the-error-when-the-application-hanging-occurred-in-debug

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好;

有时、在进行调试时会发生应用挂起。

例如,当我传递只有 MyClass *class = new MyClass()内容的行时,将发生挂起。

我应该如何分析挂起的原因? Code Composer Studio 上是否有用于监控类似情况的工具?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ParaSoft 等供应商提供的第三方代码分析工具 对于发现难以调试的问题(如内存泄漏)非常有用。 Parasoft 有一个用于 CCS IDE 的插件。

    谢谢、

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki;

    谢谢、

    直接 CCS 内是否有任何方法来监控内存泄漏?

    此致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您的应用使用的是 TI-RTOS、因此您可以使用 ROV。 请观看以下视频:

    https://training.ti.com/debugging-common-application-issues-ti-rtos?cu=1127843

    请参见从12:00标记开始的部件。

    谢谢

    Ki