This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:用于显示调试波形的图形工具

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/959430/ccs-tms320f280049c-graph-tools-to-show-waveform-for-debugging

器件型号:TMS320F280049C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 

图形无法输出正确的波形、无法在我们的设计中进行调试。

(1)设置

我们在 ePWM1 ISR 中将数据存储在数组中(length=2000)。 当 ISR 频率为100kHz 时、波形正确。 当 ISR 频率不是100kHz (90kHz 80kHz 60kHz)时、波形错误。

图形工具设置:

(2)波形

波形错误(ISR freq=90kHz)

右侧波形(ISR freq=100kHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    您能就此问题发表一些意见吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    您能就此问题发表一些意见吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minghan、

    很抱歉耽误你的时间。 我也不确定问题是什么。 通常、当频率增加(与图形刷新率的限制冲突)而不是降低时会出现问题。 我需要设置一个环境来尝试和重现此行为。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    在这个问题上是否有任何进展? 我们发现了另一个错误:如果我们更改电网频率(图形捕捉电网电压)、图形也会显示错误的波形?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    在这个问题上是否有任何进展? 是否有其他方法来回答这个问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minghan、

    我一直尝试在 F280049C LaunchPad 上重现此问题。 我无法(图形看起来正常)。 如果您可以提供测试用例、会有什么帮助。 项目+源代码+可执行文件。 它可以是一个简单的分离版本。 如果您不想在此论坛上公开分享、请与我开始私人 E2E 对话。

    谢谢