This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C2000-F28004X-POWER-EST-CALC:驱动器与 CCS 版本9的频率反应

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/959890/ccs-c2000-f28004x-power-est-calc-frequency-reaction-of-drive-with-ccs-version-9

器件型号:C2000-F28004X-POWER-EST-CALC

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用卡 C2000 F28004和 CCS 来控制电机、我想知道驱动器的频率反应。

您的专家告诉我、这取决于我使用的硬件。 我使用 Code Composer Studio 版本9。

谢谢、

此致、

Nicolas Grangier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假日、分配给此主题的专家本周已不在办公室、因此您可能无法在下周周二或周三获得合格答案。  很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题不是很清楚。 采样频率越高、控制就越好。 在我们的演示软件中、我们通常选择10kHz 作为采样频率。 但是、您可以自由选择自己的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我们如何提高采样频率? 我想达到20kHz,您认为这是可能的吗?

    此致、

    Nicolas Grangier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20kHz 是很可能的。

    我不太确定您正在查看哪个项目、但我可以猜到。 查看项目的用户指南。

    查看头文件,如**-settings.h 或 user.h 查找采样频率等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我们您的查询是否已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢