This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR6843ISK:CCS 连接失败、错误代码-2062

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/966694/ccs-awr6843isk-ccs-connection-failed-error-code--2062

器件型号:AWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试修改 IWR6843ISK 映像以禁用所有 DSS 组件、并仅保留 MSS 和 BSS、如 本文所述、以及在尝试通过 CCS 连接到器件之前。

我收到的错误如下所示。 我在 CSS 调试 JTAG 连接中发现了相关的讨论、这表明问题是由于刷写到器件中的图像有故障造成的。

Cortex_R4_0:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 

更多详细信息:

我已经尝试刷写 SDK 提供的 CCS_DEBUGE/DEMO 映像以及格式 SFLASH、但都无法正常工作。 我尝试了 SDK v3.5和 v3.4

我尝试连接到 ARM CPU R4F、而不是 DSP 674x 内核。

我仅通过用户目标配置文件进行连接、而没有项目。

我尝试将 JTAG 时钟速率重置为1.25Mhz 和2.5MHz。

如果您有任何建议、请告诉我。 此致。

PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PJ、

    您能否尝试以下操作:

    启动.ccxml 文件的调试会话

    (不要连接到任一内核)

    在调试视图中选择 R4内核。

    在 CCS 的工具栏中、点击复位按钮旁边的向下箭头、然后选择"系统复位"。

    如果该操作完成、则尝试连接到 R4。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议。 在我选择系统复位后、CCS 控制台10分钟内没有响应、因此我想此过程已完成。 然后、连接内核的尝试仍然失败、并显示相同的错误消息:

    ```μ A

    连接到目标时出错:
    (错误-2062 @ 0x0)
    无法停止设备。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包9.2.0.00002)

    ```μ A

    此致、

    Phil

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、

    我希望这能达到这个目的。  我需要了解我的同事是否可以使用6843板。  直到1月4日才可能做到这一点。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PJ:

    SOP 跳线的设置是什么? 如果您想与 CCS 连接、只应将 SOP0设置为 ON。

    您是否正在使用板载 XDS110调试探针?

    谢谢

    Ki