This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:CCS6.1.0

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/967179/ccs-tms320f28377s-ccs6-1-0

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

谢谢。 如果您使用 CCS 闪存插件对器件进行编程、则需要在 CCS 闪存插件中提供正确的密码值。

单击“Tools (工具)”->“On-Chip Flash (片上闪存)”。 然后在插件 GUI 中、在 CSMPSWD 部分输入正确的密码。

这应该起作用。

此致、
Vivek Singh

问题是我的 ccs6.1在编辑模式中没有“工具”菜单。 调试模式下有一个工具菜单、但 该菜单中没有片上闪存选项。 原因是什么? 如何找到片上闪存选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有当您处于活动调试会话中时、Tools (工具)菜单才会显示闪存选项、以便它知道哪些菜单项适合您使用的器件。

    如果在启动调试会话之前需要设置这些内容、您可以尝试从工程属性中执行该操作。  右键单击您的项目并选择属性。  然后导航到此处。  请注意、我使用的是较新版本的 CCS、因此您的屏幕可能会有所不同:

    此致、

    John