This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:RI-CTL-MB2B-30 RFID 读取器系统

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/954478/compiler-ri-ctl-mb2b-30-rfid-reader-system

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们已购买此 RFID 读取器系统(RI-CTL-MB2B-30)。 S2_Util.exe 找不到读取器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、您好!

    RI-CTL-MB2B-30是 TI 不再支持的"停产"产品、就像整个 S2000功率读取器系列一样。 S2_Util 也是一个非常旧的软件。 即使在 Win10系统上、也应该可以连接到 COM 端口。 Win10中的帮助系统已更改、因此无法访问帮助文件中的构建。

    我只能向您指出以下两个文档:

    RI-CTL-MB2B 参考指南:

    https://www.ti.com/lit/scbu044

    并通过 USB 配置200阅读器:

    https://www.ti.com/lit/scba024

    我还将在此处添加 S2_Util 的最新版本:

    e2e.ti.com/.../S2_5F00_Util_5F00_V123.ZIP

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的参与。 我将尝试下载并使用您最新版本的 S2_Util。

    如果遇到错误、我将发布另一篇文章。

    谢谢、此致、

    加布里埃尔·拉莫斯

    Allegro Microsystems Phils., Inc.