Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714, LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL2-TMS57012
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我正在尝试使用 JTAG 连接通过 XDS110调试探针将代码充电到 uC TMS570LS0714。 我使用的是 CTI-20引脚连接器、如图所示。 我还在图中向您展示了我正在使用的配置。 引脚配置如下:
UC 引脚 XDS CTI-20引脚
TMS-108 SWDIO/TMS-1
nTRST-109 NTRST-2
TDI-110 TDI-3
TDO-111 SWO/TDO-7
TCK-112 TCK-11
RTCK-113 无
3.3V VTRef-5
GND GND-10.
我尝试调试 UC 上的代码并为其充电的错误是:
连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
此外、尝试测试连接时、我收到以下错误:
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。
说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。
我已经检查了所有连接、并在一侧使用3.3V 为 XDS 调试探针供电、而在6.5V 为目标供电、但由于采用了球型直流/直流转换器、因此 uC 具有3.3V 和1.2V 电压。