This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:串行端口- CAN't 写入任何内容、似乎已关闭

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F6137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/966868/ccs-cc430f6137-serial-port---can-t-write-anything-and-it-seems-closed

器件型号:CC430F6137

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我使用的是 CCS 10.1.1 ,我正在处理 UART 相关主题,我遇到了串行通信屏幕(终端)的问题。 我正在尝试写入串行屏幕(终端)。 我的步骤是:

-单击“视图”菜单,选择“终端”。

单击"打开终端"。

-在"选择终端"选项上->选择"串行终端"选项。

-设置设置,“Serial port As”(串行端口为) COM6、B波特 率9600、数据大小..... 编码 ISO-8859-1、然后单击"OK"。

   完成此设置后、我将面临" COM6 '、我无法写入任何内容。  

            

步骤1.                                                                            步骤2.

             

步骤3.                                                                   步骤4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定 COM6是您想要的端口?

    如何将 CC430F6137连接到计算机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我确定 COM6是 CC430端口。 我将使用 MSP430 FET-UFI 调试器进行调试。