This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:RM48L952

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/966750/ccs-rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

我正在使用 USB 器件、在 TI 评估板中、它可以使用您提供的驱动程序代码正常工作。

但是、这里的问题是、当我们在不使用 V-Bus 概念的情况下使用外部引脚连接器(而不是评估板中提供的 USB-2端口)来处理 USB-2器件时、它不会检测 USB 器件。 它显示弹出消息、因为未检测到 USB 设备。

我们是否需要更改驱动程序代码中的任何配置?

请帮助我们尽早解决此问题。

此致、

Praveena M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB 主机  在 D+和 D-数据线路上都有15k Ω 的下拉电阻器、在未连接时将其拉低。 USB 器件在 D-或 D+数据线上有一个1.5k Ω 电阻器、用于将 D-或 D+上拉至高电平。 当器    件连接到主机时、1.5k 欧姆电阻器为15k 欧姆电阻器提供过功率、并将特定数据线路上拉、主机控制器使用此电阻器来注意到器件已连接。 这也会告诉控制   器是低速设备(如果 D 数据线路被上拉)还是全速设备(如果 D+数据线路被上拉)。

    如果 USB 主机无法为器件供电、则应向器件板施加外部电源。 否则、器件上的 USB 控制器未上电、数据线未上拉。