This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:一个命令行问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/965759/ccs-tms320f28027-one-question-of-command-line

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好、查姆斯、

在 CCS IDE 中、某些工程在导入时默认复制到工作区中、例如 C2000Ware 示例代码。 我们能否直接导入这些项目而不将其复制到 CCS 工作区?

在我客户的用例中、他使用命令行并将自己的项目导入到 CCS v9.3中、但 eclipsec.exe 会将他的项目复制到工作区中、即使他在命令行中不使用-ccs.copyIntoWorkspace 选项。 他应该如何使用命令行导入工程、而不将工程复制到工作区?

请提出您的意见、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    projectspec 本身可能显式具有始终复制到工作区的设置、该设置将覆盖传递到命令行的任何内容。 客户使用哪一个确切的 C2000Ware 示例?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    实际上、问题是我的客户创建自己的项目并尝试使用命令行将该项目导入到 CCS v9.3中、我们发现即使我们不使用-ccs.copyIntoWorkspace 选项、命令行也会将项目复制到工作区中。

    我们不知道如何使用命令行导入 CCS 工程并将其复制到工作区、如果有、请提出建议、谢谢。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Luke Chen ]实际上、问题是我的客户创建了自己的项目并尝试使用命令行将该项目导入到 CCS v9.3中、我们发现即使我们不使用-ccs.copyIntoWorkspace 选项、命令行也会将该项目复制到工作区中。

    我尝试了 CCSv9.3并确认默认行为是不复制到工作区。 必须有特定于客户项目的内容。 客户可以与我分享吗? 现在我只需要项目文件夹中的三个.*项目文件。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    此处相同、命令行默认设置是不根据我的测试将工程复制到工作区中。

    在进一步检查后、CCS 只复制项目信息。 工作区中、并非所有项目内容、我的客户对它的理解不正确。 此问题已解决、感谢您的帮助。

    Luke