This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432P401R:MSP-EXP432P401R + CC256xCQFN-EM

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC256XCQFN-EM, BOOST-CCEMADAPTER, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/959795/ccs-msp-exp432p401r-msp-exp432p401r-cc256xcqfn-em

器件型号:MSP-EXP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我的项目使用 MSP430测试装置+ CC256xCQFN-EM 板来调整数年前的射频参数。

它使用 HCItester 工具运行.bts 脚本文件以检查射频性能。

现在我们需要重新调整射频参数,但 MSP430测试装置升级到 MSP432P401R LaunchPad。

我们购买了一套 CC256xCQFN-EM + BOOST-CCEMADAPTER + MSP-EXP432P401R。

但 HCItester 工具似乎 不再适用于 MSP-EXP432P401R。

您能否建议使用一种工具在 MSP-EXP432P401R 上加载射频参数、然后运行该工具?

我不是软件程序专家、非常复杂的程序对我来说很困难。

我手头上有当前的.bts 文件、想要找到一种在 MSP-EXP432P401R 中加载射频参数(如.bts 文件)的方法

然后运行它并检查 CC256xCQFN-EM 上的射频性能。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将 MSP432设置为透明模式以使用 HCI 测试仪。 请使用 UNIFLASH 工具将附加的十六进制文件刷写到 MAP432。

    e2e.ti.com/.../MSP432P401R_5F00_TransparentMode_5F00_for_5F00_CC256x.zip

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将 MSP432设置为透明模式以使用 HCI 测试仪。 请使用 UNIFLASH 工具将附加的十六进制文件刷写到 MAP432。

    e2e.ti.com/.../2185.MSP432P401R_5F00_TransparentMode_5F00_for_5F00_CC256x.zip

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我使用 UNIFLASH 工具刷写 MSP432、遇到问题。

    UART BSL 初始化失败! 并弹出“MODULE CLOSED”。

    你能提出一些建议吗?

    我的环境如下:

    通过 UART 在 Windows 上刷写 MSP432

     MSP-EXP432P401R 有两个 COM 端口,我选择 COM4

    如下所示记录仪:

    [12/3/2020、3:13:34 PM] [INFO_Cortex_M4_0:MSP432P401R (引导加载程序)
    [12/3/2020、3:13:36 PM] [INFO_Cortex_M4_0:UART BSL 初始化失败!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎未成功更新图片。

    键入它。

    环境是:

    在我的笔记本电脑上、有两个 COM  

    XDS110类应用/用户 UART (COM4)

    XDS110类辅助数据端口(COM3)

    在 UniFlash 工具的"新配置"下、选择"MSP 432P401R (bootloader)"

    然后开始配置:

    应用程序映像1:选择"TransparentMode.hex"文件

    COM 端口:COM 4

    协议:选择 UART

    通信网桥 UART:选择 MSP=BSL"Rocket"

    URAT 速度:选择115200

    UART 奇偶校验位:选择偶数