This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法安装编译器 v4.2.1

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/965303/ccs-failed-to-install-compiler-v4-2-1

Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我的客户正在使用 CCS v9.3.0.00012、当他尝试安装 MSP430编译器 v4.2.1时、安装失败。

他们是否需要更新其他内容?
如果是、如果您能告诉我如何操作、我将不胜感激。

或者重新安装 CCS 的速度更快吗?
(如果安装路径有问题...?)

以下是详细信息。
~~~~~~~~~~~~~~μ A
无法完成安装、因为找不到一个或多个必需项目。
正在安装的软件:用于9.3 1.0.1的 SysConfig 数据更新(com.ti.ccstudio.sysconfigdataupdate.feature.group 1.0.1)
缺少要求:SysConfig Data Update for 9.3 1.0.1 (com.ti.ccstudio.sysconfigdataupdate.feature.group 1.0.1)需要'org。 Eclipse.equinox.p2.iu;com.ti.ccstudio.sysconfig.feature.group [1.3.10301.3.1030]'、但找不到
~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H.、

    [quote user="O.H">无法完成安装,因为找不到一个或多个必需项目。
    正在安装的软件: 用于 9.3 1.0.1的 SysConfig 数据更新(com.ti.ccstudio.sysconfigdataupdate.feature.group1.0.1)
    缺少要求: SysConfig Data Update for 9.3 1.0.1 (com.ti.ccstudio.sysconfigdataupdate.feature.group1.0.1)需要'org。 Eclipse.equinox.p2.iu;com.ti.ccstudio.sysconfig.feature.group[1.3.10301.3.1030]'、但找不到它

    此错误与 CCS 9.3的 SysConfig 1.0.1更新相关。 看起来客户正在尝试一次安装多个更新。 如果只对 MSP430编译器感兴趣、他们可以尝试禁用 SysConfig 更新。

    至于 SysConfig 更新错误、似乎缺少一些依赖项。 我需要进一步调查

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    感谢你的答复。

    客户似乎选择仅使用 MSP430编译器。 以下是选择和错误屏幕的详细信息。

    此外、在我的 PC 上安装 CCSv9.3.0后、我继续安装 MSP430编译器 v4.2.1、没有任何问题。 但是、当我重新启动时、我收到以下错误消息、无法启动。 我已经运行 CCS 安装两次、两次都发生了错误。 此外、编译器不在 Tool 文件夹中。

    是否可以将 MSP430编译器 v4.2.1与 CCSv9.3.0结合使用?

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第二个屏幕截图似乎表明已尝试安装多个更新。  

    [引用 user="O.H">此外、在我的 PC 上安装 CCSv9.3.0后、我继续安装 MSP430编译器 v4.2.1、没有遇到任何问题。 但是、当我重新启动时、我收到以下错误消息、无法启动。 我已经运行 CCS 安装两次、两次都发生了错误。 此外、编译器不在 Tool 文件夹中。
     [/报价]

    这是一个奇怪的错误、我以前只看到过一次、也是在尝试更新之后看到的。 根本原因从未确定。

    我让工程人员看一下错误消息、他们不熟悉该消息。 您可以尝试使用 Eclipse 启动器启动 CCS 吗?

    \ccs\eclipse\eclipse.exe

    如果这没有帮助、我担心您可能需要执行最后一位客户所做的操作-完全删除然后重新安装 CCS。 如果您确实选择重新安装、我可以提供一种在不使用更新机制的情况下获取 MSP430 v4.2.1编译器的方法。

    [引用 user="O.H"]是否可以将 MSP430编译器 v4.2.1与 CCSv9.3.0结合使用?[/quot]

    是的。 我能够顺利地使用 CCS 9.3.0安装该编译器。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki

    客户似乎已在另一台 PC 上安装的 CCSv5.3.0上成功安装 MSP430编译器 v4.2.1、并将其移植到 CCSv9.3.0。

    但是、使用 CCSv5.3.0编译的工程的输出结果(.hex 文件)与使用 CCSv9.3.0编译的工程的输出结果(.hex 文件)之间似乎存在差异。

    我是否正确地认为、如果编译器和其他工程设置相同、即使 CCS 版本不同、也可以获得相同的编译结果?
    如果您能告诉我构建结果的差异是否有任何可能的原因、我将不胜感激。

    客户刚刚将 CCSv5.3.0项目导入到 CCSv9.3.0。
    我们现在告诉他们检查导入项目的设置并按"Apply and Close"、或者创建一个新项目并构建它。
    您还可以考虑其他措施吗?

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="O.H">我是否正确地认为、如果编译器和其他工程设置相同、即使 CCS 版本不同、也可以获得相同的编译结果?
    如果您能告诉我构建结果的差异是否有任何可能的原因、我将不胜感激。[/引述]

    请参阅:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/876883/3243986

    另请参阅以下主题、了解获取相同二进制映像的一般难度/

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/682645

    谢谢

    Ki