请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有 Ubuntu 18.04.4和 Code Composer Studio 10.1.1。
构建项目 hello_CC1352R1_LAUNCHXL_tortos_gcc、我想使用终端执行此操作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我有 Ubuntu 18.04.4和 Code Composer Studio 10.1.1。
构建项目 hello_CC1352R1_LAUNCHXL_tortos_gcc、我想使用终端执行此操作。
我尝试设置'XDCTOOLS_Java_home' 变量 (ln -s /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64 XDCTOOLS_Java_home),变量,但仍有如下错误:
"找不到 JVM;尝试将环境变量'XDCTOOLS_Java_HOME'设置为包含64位 Java 运行时环境(1.8.0或更高版本)的任何目录的绝对路径;例如,'/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 '
我的 Java "OpenJDK 版本"11.0.9.1" 2020-11-04 OpenJDK 运行时环境(build 11.0.9.1+1-ubuntu-0ubuntu1.18.04) OpenJDK 64位服务器 VM (build 11.0.9.1+1-ubuntu-0ubuntu1.18.04,混合模式,共享)"
我该怎么办?
您好!
CCS 应附带您所需的 JRE。 尝试将其设置为: /ccs/eclipse/jre
[引用 user="Piotr Skiba"]我想使用终端执行此操作。
您是否正在尝试使用 CCS 无头命令构建项目?
但斯克
Ki