Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012, UNIFLASH, LAUNCHXL2-RM46
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-TMS57012、 UNIFLASH、 LAUNCHXL2-RM46
工具/软件:Code Composer Studio
硬件= LAUNCHXL2-TMS57012
`ve 6月到10月中旬、我一直在进行我的项目、没有遇到任何问题。
今天我恢复了同一项目的工作,在第一次调试尝试时,CCS 10.0.0要求我更新 XDS110探测器的固件:
IcePick:警告:XDS110探针需要固件更新。 当前固件版本为3.0.0.13。 探头必须升级到固件版本3.0.14才能与此软件兼容。 单击"更新"按钮以更新固件。 更新期间、请勿拔下调试探针。 (仿真包9.2.0.1.00042)
由于固件更新,我无法使用 CCS 调试器,因此我收到以下消息:
CortexR4:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
CortexR4:文件加载程序:验证失败:地址0x00000000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
我会收到所有项目的消息。 Uniflash 实用程序仍在运行。
我们将感谢您的任何帮助、