请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 工具/软件:Code Composer Studio
我想保留 simple_central 的菜单功能、但在进入发现模式时、我想访问诸如 UART_write()之类的内容、以便我可以将广播数据流式传输到串行端口。 在不禁用 Display 驱动程序的情况下实现此目的的最佳方法是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我想保留 simple_central 的菜单功能、但在进入发现模式时、我想访问诸如 UART_write()之类的内容、以便我可以将广播数据流式传输到串行端口。 在不禁用 Display 驱动程序的情况下实现此目的的最佳方法是什么?
我想这两个领域的最佳之处都是可以同时访问 UART 和显示。 对于其他人来说、以下是我如何摆弄它们的。 在 SimpleCentral_init()中
dispHandle = Display_open (Display_Type_Any、NULL); UART_init (); UART_Params_init (&uartParams); uartParams.writeDataMode = UART_DATA_binary; uartParams.baudrate = 115200;
在 SimpleCentral_processAppMsg()中
案例 SC_EVT_SCAN_ENABLED: ... Display_printf (dispHandle、sc_row_non_CONN、0、"正在发现..."); Display_Close (dispHandle); UART = UART_open (Board_UART0、&uartParams); case SC_EVT_ADV_REPORT: //此处使用 UART_Write () //删除 Display_printf ()的实例此处 case SC_EVT_SCAN_DISABLED: UART_CLOSE (UART); NULL Handle = Display_open (Display_Type_any、disp_row_printf);disp_non_printf 0、"%d 设备已发现"、numReport);
我发现尝试使用 Display 模块的任何技巧都会导致错误、这可能是因为我传输的数据太多、速度太快。