This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28335:无法确定目标状态

Guru**** 2928310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/965838/ccs-tmdscncd28335-unable-to-determine-target-status

器件型号:TMDSCNCD28335

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 CCSV6。

运行项目时、控制台中出现错误:

C28xx:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回无效状态或错误。 (仿真包6.0.407.3)
C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

 然后无法检测表达式表中的所有变量:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Jim_Li_898]C28xx:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回无效状态或错误。 (仿真软件包6.0.407.3)[/QUERP]

    我在 XD100调试探针中经常看到此错误、因此我假设您正在使用一个。 此错误可能有许多潜在的根本原因。 有关更多详细信息、请参阅以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#generic-ftdi-failure

    根据您的描述、似乎您能够调试程序一段时间、然后突然出现此错误?

    谢谢

    Ki