This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:如何实现实时处理

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/959661/ccs-iwr1642-how-to-achieve-real-time-processing

器件型号:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

在基于 IWR1642的生命体征检测系统中、我们已使用数据采集卡在 ADCbuffer 中获取原始数据、然后使用 MATLAB 进行处理以获取呼吸和心跳波形。 但是、这种方法无法实现实时数据传输和处理。 我想问一下、是否有任何可能的方法来获取原始数据并实时处理 Matlab 中的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       遗憾的是、目前 Matlab 中的原始 ADC 处理没有实时处理。 您可能必须使用具有大捕获尺寸的 DCA1000来模拟接近实时处理的情况。

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.