This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:Uniflash 克隆闪存映像以供后续编程

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/959726/ccs-tms320f28035-flash-image-clone-by-uniflash-for-later-programming

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

最初、他们有几个步骤用于从第三方和工厂进行编程。

例如、他们的工厂先通过 JTAG 对第三方引导加载程序进行编程、然后使用该引导加载程序进行后续固件更新、填充闪存、然后使用 CSM。

现在、他们希望通过一步式 JTAG 编程来简化制造过程。

通过 Uniflash 存储器导出、他们能否只获取已完成(已编程)的 F28035、将其解锁、读回所有闪存内容并将其存储到 PC 上的.out 文件中。 那么、使用该.out 文件进行后续闪存编程和大规模生产?

也就是说、他们想要从已编程的 F28035克隆闪存映像以供后续生产。

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    [报价用户="Wayne Huang">他们能否通过 Uniflash 内存导出来获取已完成(已编程)的 F28035、将其解锁、读回所有闪存内容并将其存储到 PC 上的.out 文件中。 然后将该.out 文件用于后续闪存编程和大规模生产?[/quot]

    是的、这应该是可能的。 它们可以将解锁的存储器导出为 COFF (*。out)文件格式、然后在另一个器件上刷写相同的文件。 请注意、生成的*。out 文件与 CCS 编译中的*。out 文件稍有不同(没有调试符号、但格式不同)、但它是一个可以刷写的 COFF 格式。

    谢谢

    Ki