This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AM6548:ARM GCC 编译器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/965747/compiler-am6548-arm-gcc-compiler

器件型号:AM6548

工具/软件:TI C/C++编译器

为了为 AM6548开发软件、我们根据以下手册安装了 CCS 和 Processor SDK RTOS。

<software-dl.ti.com/.../index_how_to_guides.html

ARM Core-X-A53的示例程序(裸机 hello world)的编译器指出需要 GNU v7.2.1 (Linaro Aarch64)。

但是、在我的环境中、我可以看到 GNU v7.2.1 Linaro、但不能看到 GNU v7.2.1 Linaro Aarch64。

在安装过程中、我是否在配置中出错?  或者是否缺少路径设置?

请告诉我如何添加编译器。

主机:Windows 10

CCS 版本:CCS9.3.0.00012

RTOS SDK:ti-processor-sdk-rtos-am65xx-evm-07_01_00_14

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我将再次附加图像。

    Yuki Nagaoka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user6472809]ARM Core-X-A53的示例程序(裸机 hello world)的编译器显示需要 GNU v7.2.1 (Linaro Aarch64)。

    但是、在我的环境中、我可以看到 GNU v7.2.1 Linaro、但不能看到 GNU v7.2.1 Linaro Aarch64。[/引述]两条评论:

    TI-processor-sdk-rtos-am65xx-evm-07_01_00_14 安装 gcc-arm-9.2-2019.12-mingw-w64-i686-aarch64-no-elf 编译 器、而不是 GNU v7.2.1 (Linaro Aarch64)。 文档看起来有点过时。

    2. Windows 下 CCS 9.3的默认工具发现路径仅为 C:/ti/ccs930和 C:/ti/ccs930/ccs/tools/compiler. 要使 CCS 9.3检测"GNU v9.2.1 (null Aarch64)"编译器、必须:

    a.使用"Add..." 并添加 C:/ti、这是安装 了 ti-processor-sdk-rtos-am65xx-evm-07_01_00_14的位置

    b.选择"Refresh"、然后 CCS 检测 到"GNU v9.2.1 (null Aarch64)"编译器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我成功添加了编译器。

    非常感谢您的帮助!

    Yuki Nagaoka