This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:为什么链接器在 F021_API_F2837xD_FPU32.lib 中找不到应用属性中正确指向的任何 FAPI 例程

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/965563/ccs-tms320f28377d-why-my-linker-can-not-find-none-of-the-fapi-routines-in-the-f021_api_f2837xd_fpu32-lib-that-is-properly-pointed-to-in-the-app-properties

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

为什么我的链接器在 F021_API_F2837xD_FPU32.lib 中找不到应用程序属性中正确指向的任何 FAPI 例程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 CCS 输出:

    ****为项目 HDMServo_cpu01构建配置 CPU1_RAM_DEBUG ****

    "C:\\TI\\ccs1010\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k all
     
    构建目标:"HDMServo_cpu01.out"
    调用:C2000链接器
    "c:/TI/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/bin/cl2000 /TI/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/lib /TI/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=0 -fp_mode=relaxed -advice:performance_u1=CPU1=cpu=cpu_support=vcu2 -off-opt_for_speed=cluse-time_display-ccpp -cn_time_display-cn-copy_default-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn_guide-cprise_display-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn_off-cn/cpref-cn_off-cn-display-cn_off-cn-cn-cn/cpref-cn-cn-cn-cn/cop-cn/cop-display-cn /CCSWorkspace/lib Display_error_number --xml_link_info="HDMServo_cpu01_linkInfo.xml"-rom_model -o "HDMServo_cpu01.out""/f2837xD_adc.obj "./f2837xd"/f2837xd"_defintrl./f2837xd"s/f2837xd_sobt.micro.micro.filterm/f2837d.micro.micro.micro./f2837d.trl./f2837d.micro.micro.obj /CCSWorkspace/Cmd/F2837xD_Headers_nonBIOS_cpu1.cmd /CCSWorkspace/Cmd/2837xD_RAM_lnk_cpu1.cmd

     
     未定义                                                                                                                                   的首次引用    
     符号                                                                                                                                                  
     ------                                                                                                                                    --------    
     fapi_checkFsmForReady()                                                                                                                     ./HDM_Flash_PR01.obj
     Fapi_doVerify (unsigned long *、unsigned long、unsigned long *、Fapi_FlashStatusWordType *)                                                  ./HDM_Flash_PR01.obj
     fapi_getFsmStatus()                                                                                                                         ./HDM_Flash_PR01.obj
     fapi_initiatileAPI (volatile FMC_registers *、unsigned long)                                                                                 ./HDM_Flash_PR01.obj
     Fapi_issue19 CommandWithAddress (Fapi_FlashStateCommandType、unsigned long *)                                                             ./HDM_Flash_PR01.obj
     fapi_issueProgrammingCommand (unsigned long *、unsigned int *、unsigned int、unsigned int *、unsigned int、 Fapi_FlashProgrammingCommandsType)./HDM_Flash_PR01.obj
     Fapi_setActiveFlashBank (Fapi_FlashBankType)                                                                                                 ./HDM_Flash_PR01.obj
     
    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
    错误#10010:链接过程中遇到错误;"HDMServo_cpu01.out"未出现
      已构建
     
    >>编译失败
    Makefile:169:目标'HDMServo_cpu01.out'的配方失败
    gmake:***[HDMServo_cpu01.out]错误1.
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henk、

    链接器包含路径中是否有闪存库?

    "${INSTALLROOT_F2837XD}/../../libraries/flash_api/f2837xd/lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Santosh、

    是的、我 也按照您的建议进行了参考、但结果相同(负)、

    我更喜欢在工作目录中包含所有必要的文件。 因为这是我在 CCS 中执行的唯一项目、而且肯定是最后一个项目、就像我75年前一样。

    我担心它与我最喜欢的语言 C++有什么关系、尽管编译器很容易接受 C++、很幸运!

    建议:检查[gcc]我找不到、但我有最新的编译器。

    亨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Henk Schutte">我担心它与我最喜欢的语言 C++有什么关系、尽管编译器很容易接受 C++、但幸运的是! F021闪存 API 的 include 文件似乎没有打包在 extern "C"块中、 从 C++调用时会导致链接器错误、原因是 为什么链接器会为从 C/C++函数调用的 C/C++函数提供错误?

    因此、请尝试按照 如何在 C++代码中包含非系统 C 头文件的说明将 F021 .h 头文件包含在 extern "C"块中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henk、

    是否可以发送全日志控制台输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    非常感谢、我取得了进一步的进步。 三个函数仍然找不到、可能在其他某个对象中。

    以下是最新的生成控制台日志:


    ****为项目 HDMServo_cpu01构建配置 CPU1_RAM_DEBUG ****

    "C:\\TI\\ccs1010\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k all
     
    编译文件:"../HDM48K_cpu01.cpp"
    调用:C2000编译器
    "c:/TI/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/bin/cl2000 /TI/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/include /CCSWorkspace/include/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=0 -fp_mode=relaxed -include_path="-include_support=vcuit_support=vcu-inc=v48k=-board-board-display_prob-board-board-display-display_guide-dcpp /CCSWorkspace/include -d_warning_decnature=d_cpp -cpp -guide-guide-d_guide-d_cpp -cepd_guide-guides=-cep-cep-cep-cep-regularit_guide-d_cp_cp.cp_cp_guide-d_guidep-cep-cep-cep-regularity-cep-cep-cep-  
    已完成构建:"../HDM48K_cpu01.cpp"
     
    编译文件:"../HDM_Flash_PR01.CPP"
    调用:C2000编译器
    "c:/TI/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/bin/cl2000 /TI/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/include /CCSWorkspace/include/include -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=0 -fp_mode=relaxed -include_path="cus_support=vcu_support=vcu-inc=vcu2-intrab-build_probe-board-d_display_prob_probd-board-display_probuld=d_prob_prob_probuld_probe-board-display-display_gui_gui_gui="-cpf-nateginature=d_guide-cpf-nature=g_guide-d_guide-cpf-nature=g.cpp -cep_display_guide-cep_guidep-cep-cep-cep-cep-/CCSWorkspace/include  
    完成构建:"../HDM_Flash_PR01.CPP"
     
    构建目标:"HDMServo_cpu01.out"
    调用:C2000链接器
    "c:/TI/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/bin/cl2000 /TI/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/lib /CCSWorkspace/lib -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=0 -fp_mode=relaxed -advice:performance_u1=CPU1=cpu=cpu_support=vcu2 -off-opt_for_speed=-opt_speed=0-cpp -ccpp -display-cn-cn_time_display-命令-cn-cn-cn_guide-cn-cn_guide-cn-cn-cn-cn_guide-cn-cn-cn-cn-cn-cn-display-cn-cn-cn_guide-difore_display-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn/cop-cn-cn-cn-cn-cn-cn /TI/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/include /TI/C2000Ware_3_02_00_00/libraries/flash_api/f2837xd/include Display_error_number --xml_link_info="HDMServo_cpu01_linkInfo.xml"-rom_model -o "HDMServo_cpu01.out""/f2837xD_adc.obj "./f2837xd"/f2837xd"_defintrl./f2837xd"s/f2837xd_sobt.micro.micro.filterm/f2837d.micro.micro.micro./f2837d.trl./f2837d.micro.micro.obj /CCSWorkspace/Cmd/F2837xD_Headers_nonBIOS_cpu1.cmd /CCSWorkspace/Cmd/2837xD_RAM_lnk_cpu1.cmd

     
     未定义                    的首次引用                                                     
     符号                                                                                    
     ------                     --------                                                     
     _fapi_serviceWatchdogTimer   C:/CCSWorkspace/lib/F021_API_F2837xD_FPU32.lib        
     _Fapi_setupBankSectorEnable  C:/CCSWorkspace/lib/F021_API_F2837xD_FPU32.lib
     _fapi_setupEepromSectorEnable C:/CCSWorkspace/lib/F021_API_F2837xD_FPU32.lib
     
    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
    错误#10010:链接过程中遇到错误;"HDMServo_cpu01.out"未出现
      已构建
     
    >>编译失败
    Makefile:169:目标'HDMServo_cpu01.out'的配方失败
    gmake:***[HDMServo_cpu01.out]错误1.
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "c:/TI/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/bin/cl2000 /TI/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/lib /CCSWorkspace/lib -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 -float_support=fpu32 -tmu_support=tmu0 -vcu_support=vcu2 -off -opt_for_speed=0 -fp_mode=relaxed -advice:performance_u1=CPU1=cpu=cpu_support=vcu2 -off-opt_for_speed=-opt_speed=0-cpp -ccpp -display-cn-cn_time_display-命令-cn-cn-cn_guide-cn-cn_guide-cn-cn-cn-cn_guide-cn-cn-cn-cn-cn-cn-display-cn-cn-cn_guide-difore_display-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn/cop-cn-cn-cn-cn-cn-cn /TI/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/include /TI/C2000Ware_3_02_00_00/libraries/flash_api/f2837xd/include Display_error_number --xml_link_info="HDMServo_cpu01_linkInfo.xml"-rom_model -o "HDMServo_cpu01.out""/f2837xD_adc.obj "./f2837xd"/f2837xd"_defintrl./f2837xd"s/f2837xd_sobt.micro.micro.filterm/f2837d.micro.micro.micro./f2837d.trl./f2837d.micro.micro.obj /CCSWorkspace/Cmd/F2837xD_Headers_nonBIOS_cpu1.cmd /CCSWorkspace/Cmd/2837xD_RAM_lnk_cpu1.cmd

    它应该是 -i"D:/TI/C2000Ware_3_02_00_00/libraries/flash_api/f2837xd/lib

    您需要在 项目中添加 Fapi_UserDefinedFuncations.c 作为链接资源。

    右键单击项目、添加新文件、然后单击"高级"。 请参阅下面的屏幕截图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Santosh、

    该文件昨天已包含、稍后标记为已排除。 再次包括完全解决了问题。

    在阿姆斯特丹很晚了,很好的夜晚。

    HenkSchutte