This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Resource Explorer 在 CCS10&amp 中短暂连接;然后消失

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/959524/ccs-resource-explorer-connects-briefly-in-ccs10-then-disappears

工具/软件:Code Composer Studio

在 CCS 内、错误为: dev.ti.com/.../node

详细信息

如果我尝试直接(通过
 ) ,超时:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    dev.ti.com (Resource Explorer 连接到的)当前已关闭。 我们希望尽快解决这一问题。

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/959542

    由此给您带来的不便、我们深表歉意  

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki -我让我的同事尝试一下、他也尝试了、所以我们今天下午决定了您的网站有点超载(但实际上不会下降)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们都在家里工作、因此我在相关帖子中看到的代理问题是一个"红色的鲱鱼"问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ken Macfarlan1e1"]我们都在家工作,因此我在相关帖子中看到的代理问题是“红色鲱鱼” 

    昨天提到的代理问题是一个不相关的问题(尽管这两个问题都与周五发生的迁移过程中出现的断续相关)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki"](尽管这两个问题都与周五发生的迁移过程中的断续相关。

    校正。 此问题是由 devtools 的服务提供商中断导致的:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/959542/3545438#3545438