工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在调试一个已锁定的器件。 我可以连接到它、解锁它、并查看闪存和 RAM。 但是当我尝试设置断点时,CCS 显示,使用下面的“控制台输出”,它无法执行该操作。 但无论如何、它似乎都能做到、因为我尝试设置它的行上的图标就在那里、而不是灰显。 但是、当代码执行并通过该例程时、断点不会触发。 我知道断点应该已经被命中、因为它位于该例程中的第一条汇编指令上、在将一些调试代码放入该例程后、我可以看到它已运行。 解锁后、我是否需要执行其他操作来使断点正常工作?
控制台输出
C28xx_CPU1:设置断点时出现问题、在0x84381处执行"保持暂停"操作:(错误-1066 @ 0x84381)无法设置/清除请求的断点。 验证断点地址是否在有效存储器中。 (仿真包8.2.0.00004)
C28xx_CPU1:断点管理器:使用 AET 断点重试
谢谢、
ED