This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:CLA 本地和全局变量分配到表达式显示中的 μ@程序中

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/965124/ccs-tms320f280049c-cla-local-and-global-variable-allocated-into-program-in-expression-display

器件型号:TMS320F280049C

工具/软件:Code Composer Studio

您可以在 CLA 中找到 intStatus 是局部变量、且值始终为0。  但是、它被分配到表达式显示对话框中的程序区域中。 请帮帮我。

_data 是全局变量、也有问题。

CMD 文件:

存储器
{
第0页:
  /* begin 用于"引导至 SARAM"引导加载程序模式  */

  开始           :origin = 0x080000,length = 0x000002
  RAMM0           :origin = 0x0000F5,length = 0x00030B

  RAMLS0          :origin = 0x008000、length = 0x001800
  RAMLS3          :origin = 0x009800,length = 0x000800
  RAMLS4          :origin = 0x00A000,length = 0x001800
  复位           :origin = 0x3FFFC0,length = 0x000002

/*闪存扇区*/
  /*组0 */
  FLASH_BANK0_SEC0 :origin = 0x080002、length = 0x000FFE //片上闪存*
  FLASH_BANK0_SEC1 :origin = 0x081000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK0_sec2 :origin = 0x082000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK0_SEC3 :origin = 0x083000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK0_SEC4 :origin = 0x084000、length = 0x002000 //片上闪存*
  /*FLASH_BANK0_SEC5 :origin = 0x085000,length = 0x001000*/* 片上闪存*/
  FLASH_BANK0_SEC6 :origin = 0x086000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK0_SEC7 :origin = 0x087000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK0_SEC8 :origin = 0x088000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK0_SEC9 :origin = 0x089000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK0_SEC10:origin = 0x08A000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK0_SEC11:origin = 0x08B000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK0_SEC12:origin = 0x08C000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK0_SEC13:origin = 0x08D000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK0_SEC14:origin = 0x08E000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK0_SEC15:origin = 0x08F000、length = 0x001000 //片上闪存*

  /*银行1 */
  FLASH_BANK1_SEC0 :origin = 0x090000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK1_SEC1 :origin = 0x091000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK1_SEC2 :origin = 0x092000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK1_SEC3 :origin = 0x093000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK1_SEC4 :origin = 0x094000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK1_SEC5 :origin = 0x095000、length = 0x001000 //片上闪存*/
  FLASH_BANK1_SEC6 :origin = 0x096000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK1_SEC7 :origin = 0x097000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK1_SEC8 :origin = 0x098000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK1_SEC9 :origin = 0x099000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK1_SEC10:origin = 0x09A000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK1_SEC11:origin = 0x09B000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK1_SEC12:origin = 0x09C000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK1_SEC13:origin = 0x09D000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK1_SEC14:origin = 0x09E000、length = 0x001000 //片上闪存*
  FLASH_BANK1_SEC15:origin = 0x09F000、length = 0x001000 //片上闪存*

第1页:

  BOOT_RSVD       :origin = 0x000002,length = 0x0000F3    // M0的一部分,引导 ROM 将此用于栈*/
  RAMM1           :origin = 0x000400、length = 0x000400    //片上 RAM 块 M1 *

  //RAMLS1          :origin = 0x008800,length = 0x000800
  //RAMLS2          :origin = 0x009000,length = 0x000800
  //RAMLS5          :origin = 0x00A800,length = 0x000800
  //RAMLS6          :origin = 0x00B000,length = 0x000800
  RAMLS7          :origin = 0x00B800,length = 0x000800

  RAMGS0          :origin = 0x00C000、length = 0x002000
  RAMGS1          :origin = 0x00E000、length = 0x002000
  RAMGS2          :origin = 0x010000、length = 0x002000
  RAMGS3          :origin = 0x012000,length = 0x002000

  CLA1_MSGRAMLOW  :origin = 0x001480,length = 0x000080
  CLA1_MSGRAMHIGH :origin = 0x001500,length = 0x000080
}


部分
{
  /*分配计划领域:*/
  .cinit          :> FLASH_BANK0_SEC1,    PAGE = 0,ALIGN (4)
  .pinit          :> FLASH_BANK0_SEC1,    PAGE = 0,ALIGN (4)
  .text           :>> flash_BANK0_SEC1 | flash_BANK0_sec2 | flash_BANK0_SEC3,  page = 0,align (4)
  codestart       :> begin      page = 0,align (4)
  
   /*分配未初始化的数据段:*/
  .cio            :>RAMLS0,     page = 0
  .stack          :>RAMM1       page = 1.
  .ebss           :> RAMGS0      PAGE = 1.
  .esysmem        :> RAMLS7      page = 1//RAMLS5

   /*初始化段进入闪存*/
  .econst         :> FLASH_BANK0_SEC1、     PAGE = 0、ALIGN (4)
  .switch         :> FLASH_BANK0_SEC1,    PAGE = 0,ALIGN (4)

  RAMS0          :>RAMGS0,   PAGE = 1
  ramgs1          :>RAMGS1,   page = 1.
   
  .reset          :> reset,    page = 0,type = DSECT //未使用,*/
  
   /* CLA 特定部分*/
   Cla1Prog       :load = flash_BANK0_SEC4,
                     运行= RAMLS0、
                     Load_start (_Cla1ProgLoadStart)、
                     run_start (_Cla1ProgRunStart)、
                     load_size (_Cla1ProgLoadSize)、
                     PAGE = 0、ALIGN (4)
 
   
   Cla1ToCpuMsgRAM :> CLA1_MSGRAMLOW,  page = 1.
   CpuToCla1MsgRAM :>CLA1_MSGRAMHIGH, PAGE = 1.

   .TI.ramfunc     :load = flash_BANK0_SEC4,
                     运行= RAMLS4、
                     load_start (_RamfuncsLoadStart)、
                     load_size (_RamfuncsLoadSize)、
                     load_end (_RamfuncsLoadEnd)、
                     run_start (_RamfuncsRunStart)、
                     run_size (_RamfuncsRunSize)、
                     run_end (_RamfuncsRunEnd)、
                     PAGE = 0、ALIGN (4)

 secureRamFuncs :  load = FLASH_BANK0_SEC4, page = 0
      运行= RAMLS3、    页= 0
      run_start (_secureRamFuncs_runstart)、
      load_start (_secureRamFuncs_loadstart)、
      load_end (_secureRamFuncs_loadend)


  暂存区     :> RAMLS3,          PAGE = 0//RAMLS1 PAGE = 1.
  .bss_cla        :> RAMLS3,          page = 0//RAMLS1 page = 1.

  Cla1DataRam     :> RAMLS3,          page = 0//RAMLS2 page = 1.

  const_CLA      : load = flash_BANK0_sec2、
                      运行= RAMLS3、
                      run_start (_Cla1ConstRunStart)、
                      Load_start (_Cla1ConstLoadStart)、
                      load_size (_Cla1ConstLoadSize)、
                      PAGE = 0

 dclfuncs  :>RAMGS0,  PAGE = 1
 SineTableSection:>RAMGS2, page = 1 align(4)
  load_start (_sinetab_start)、
  load_size (_sinetab_size)

 // Alex 的过滤器
 DUAL_FILTER_COef :> RAMLS3,      PAGE = 0
 DUAL_FILTER_DATA :> RAMLS4,      PAGE = 0

 /*筛选器数组*/
   COef_Section :> RAMGS2,  PAGE = 1 ALIG(4)
   fir1_buf  :> RAMGS3,  page = 1 align (4)

 /*以下段定义适用于 IQMath */
 IQMath          :>RAMGS2, PAGE = 1.
 IQmathTables    :>RAMGS2, page = 1.
 IQmathTablesRam :>RAMGS3, page = 1.
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享您的项目+source_exeutable 文件吗? 我想在本地重建它。 我不需要您的完整项目、只要我能够重现问题、最小的拆线版本就可以了。  

    谢谢

    Ki