工具/软件:Code Composer Studio
你好
我正在使用 LCDKOMAPL138开发板。
我已经安装了初学者-软件处理器 SDK 软件包(processors.wiki.ti.com/.../StarterWare)、并且我正在使用 CCS Studio V.10.1.0
我从位置导入了 GPIO_led 闪烁代码
"..\ti\OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01\build\c674x\cgt_ccs\omappl138\lcdkOMAPL138\gpio"
当我构建项目时、我收到以下警告
此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 7.2.1 [C6000]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用- 8.3.2。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册
在控制台窗口上、我收到以下消息
****项目 GPIO_C674x_omapl138_lcdkOMAPL138的配置调试构建****
/home/zumi/ti/ccs1010/ccs/utils/bin/gmake -k all
gmake:没有为"全部"执行任何操作。
****构建完成****
我没有获取.out 文件、也没有任何错误。
我也在 USB_Serial_Device 项目上尝试过此过程、并收到以下警告消息
指定了"_c_int00"以外的入口点符号: "入口"
特定地址0xc3ff7ffc
此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 4.6.4 [ARM]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用- 15.12.7.LTS。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compiler"在 CCS 中注册。
所有这些警告来自我随此消息附带的.cmd 文件。
e2e.ti.com/.../usb_5F00_dev_5F00_serial_5F00_cmd_5F00_file.txt
如何解决此错误并获取.out 文件、请就此问题帮助我。
提前感谢
此致
Shubham