This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843AOPEVM:是否必须使用 MMWAVEICBOOST 板进行调试?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/964232/ccs-iwr6843aopevm-is-the-mmwaveicboost-board-mandatory-for-debug

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST、 UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我购买了 IWR6843AOPEVM 评估板、需要您确认:

- 为了 通过 CCS 刷写我的定制固件、MMWAVEICBOOST 板是否是必需的?

- 为了 通过 CCS 调试我的定制固件、MMWAVEICBOOST 板是否是必需的?

此致、

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    代码开发和选择外设扩展需要 mmwaveicbost。

    对于加载和运行演示图像示例、不需要毫米波升压。  

    请告知我们、在 EVM 用户指南中、IFF 这一点不清楚。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存通过 UART 完成、调试认为是 JTAG。 您可以在没有 MMWAVEICBOOST 的情况  下刷写和运行刷写的二进制文件、但需要 MMWAVEICBOOST 进行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否直接使用 Code Composer Studio 刷写电路板?

    现在、我只能使用 Uniflash

    此致

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法从 Code Composer Studio 进行闪存、CCS 仅用于 JTAG 调试、

    您可以运行 此处提供的一些演示 来熟悉 EVM